라즈베리 파이 입문 - 빠른 시작 가이드

라즈베리 파이는 신용카드 크기의 SBC (Single Board Computer, 싱글 보드 컴퓨터)로, 마이크로컴퓨터에 필요한 부품과 인터페이스가 모두 통합되어 있습니다. 원래는 컴퓨터 프로그래밍 교육용으로 설계되었지만, 현재는 취미인 사람들과 메이커들에게도 널리 사용되고 있습니다.



그림 1 - 라즈베리 파이 4 B (2GB 램, 4GB 램, 8GB 램)

빠른 시작 안내서

1. 라즈베리 파이용 SD 카드

라즈베리 파이에는 내부 저장공간이 없습니다. 사용자는 마이크로 SD 카드를 사용해야 하며, 이 SD 카드가 컴퓨터의 하드 드라이브 역할을 합니다 (이전 라즈베리 파이 모델은 일반 SD 카드를 사용했습니다). 운영체제와 애플리케이션이 이 SD 카드에 설치되며, 라즈베리 파이 개발 기판도 SD 카드로 부팅됩니다.

참고: SD 카드 요구사항
라즈베리 파이 0, 1, 2 모델은 하드웨어 제한으로 인해 SD 카드의 부트 파티션이 256GB 이하여야만 하며, 그렇지 않으면 부팅되지 않습니다.
라즈베리 파이 2 이후 BCM2837 SoC 기반 모델인 라즈베리 파이 3, 4, Zero 2 W, 라즈베리 파이 400 등은 이 제한이 없습니다. 더 작은 부트 파티션을 사용하므로 라즈베리 파이 OS와 충돌하지 않습니다.

권장 SD 카드 용량
일반적으로, 라즈베리 파이 OS는 8GB 이상의 SD 카드 사용을 권장합니다. 라이트 버전 OS (OS Lite)를 사용하는 경우 4GB 카드도 가능합니다. 기타 OS는 요구사항이 다를 수 있습니다. 예를 들어, LibreELEC은 용량이 더 작은 카드에서도 실행 가능합니다. 사용하는 운영체제의 공급업체와 권장 SD 카드 용량을 확인하시기 바랍니다.

2. 운영체제 설치하기

라즈베리 파이에서는 Raspberry Pi Imager 도구를 사용해 SD 카드에 운영체제를 설치할 것을 권장하고 있습니다. 이 도구를 설치할 SD 카드 리더기가 장착된 컴퓨터가 필요합니다. 설치를 시작하기 전에, 선택한 OS의 SD 카드 요구사항을 반드시 확인하십시오. 자세한 내용은 여기를 참조하시기 바랍니다: 라즈베리 파이 OS.

참고:
사용자들이 라즈베리 파이에 운영체제를 쉽게 설치할 수 있도록 도와주는 도구인 NOOBS (New Out Of the Box Software, 눕스)에 대해 들어보셨을 수도 있습니다. 그러나 NOOBS는 더 이상 라즈베리 파이에서 권장되거나 지원되지 않습니다. 따라서 앞으로는 가능한 경우 Raspberry Pi Imager를 사용하시기 바랍니다.

3. Raspberry Pi Imager

Raspberry Pi Imager는 그래픽 기반의 SD 카드 쓰기 도구로, 맥 OS, 우분투, 윈도우에서 실행 가능합니다. 자동으로 이미지 파일을 다운로드하고 SD 카드에 설치해 주기 때문에 대부분의 사용자에게 가장 쉬운 방법입니다.


그림 2 - Raspberry Pi Imager 화면

Raspberry Pi Imager는 윈도우, 맥, 그리고 리눅스 (x86용 우분투)를 지원합니다. 사용법은 굉장히 쉬우며, 공식 웹사이트에서 직접 다운로드해 컴퓨터에 저장한 다음, 아래 단계에 따라 진행하면 됩니다.

  • 먼저 SD 카드를 준비한 다음 컴퓨터의 SD 카드 리더기에 삽입합니다 (컴퓨터가 SD 카드를 인식하는지 반드시 확인하세요!)
  • Raspberry Pi Imager를 실행해 CHOOSE OS를 누른 뒤, 아래 그림 3과 같이 화면에 표시되는 옵션 중 원하는 운영체제를 선택합니다.


그림 3 - 라즈베리 파이 OS 옵션

  • CHOOSE STORAGE를 눌러 이미지를 기록할 저장장치를 선택합니다.
  • 선택한 내용을 확인하고 WRITE를 눌러 소프트웨어를 SD 카드에 기록합니다.

참고:
윈도우 10에서 Raspberry Pi Imager를 사용하는데 제어된 폴더 액세스 기능이 활성 상태라면, Raspberry Pi Imager가 SD 카드에 기록할 수 있도록 명시적으로 권한을 허용해야 합니다. 그렇지 않으면 “쓰기 실패” 오류로 이미지 쓰기 작업이 실패할 것입니다.

운영체제 설치에 대한 자세한 정보는 공식 웹사이트를 참고하시기 바랍니다.



영문 원본: Getting Started with your Raspberry Pi - Quick Start Guide