칩 안테나 선택 시 반사 손실(Return Loss) 대 VSWR

칩 안테나를 선택할 때 매칭이 중요합니다. 반사 손실과 VSWR 모두 안테나의 매칭 상태를 측정하는 데 사용되는 파라미터입니다. 반사 손실과 VSWR 사이에는 수치적인 관계가 있습니다.

image

반사 손실(Return Loss)은 Reflective Loss라고도 알려져 있으며, 반사된 신호의 정도를 나타내는 파라미터입니다. 입사 전력의 어느 정도가 신호원으로 다시 반사되는 지를 나타냅니다.

  • 반사 손실 = 입사 전력 / 반사 전력, dB단위

반사 손실이 클수록 신호의 전송 효율은 높다는 것을 의미합니다 - 전송 장치로의 전력과 신호 강도의 손실이 줄어듭니다.

return loss

VSWR은 Voltage Standing Wave Ratio(전압 정재파비)의 약어로, 전송 선로를 따라 형성된 정재파의 최대 전압 대 최소 전압의 비율입니다. 반사 손실과 VSWR 사이에는 상관관계가 있습니다.

  • 반사 손실 = -20log ((VSWR-1) / (VSWR + 1))

VSWR은 일반적으로 안테나의 주파수와 함께 숫자로 표시되어 있습니다. 아래 그림에서, 가장 낮은 지점이 안테나의 동작 중심 주파수입니다.

VSWR

대부분의 경우, 제조 오차 및 공정의 예측 불허함 때문에 실제 동작 중심 주파수는 안테나의 규격서와 약간 다를 수 있습니다.

VSWR이 작을수록 안테나의 매칭 성능이 좋아서 안테나에서의 출력이 더 높을 수 있다는 것을 나타냅니다.

최소 VSWR은 1.0입니다. 이는 안테나로부터 반사되는 전력이 없는 이상적인 값입니다.



영문 원본: Return Loss vs. VSWR in chip antenna selection