Riedon 션트 FAQ

프로덕트 매니저와의 최근 대화에서 자사의 션트에 대해 Riedon사에 자주 묻는 질문 목록을 제공받았습니다. 다음은 Riedon이 제공한 질문과 그에 따른 답변 목록입니다.

션트가 무엇인가요?

션트는 단순히 옴의 법칙에 따라 일반적으로 동작하는 매우 정밀한 저항입니다.

전류 션트 저항이란 무엇인가요?

전류 션트 저항은 전류가 저항 양단에 만들어 내는 전압 강하로 AC 또는 DC 전류를 측정하는 데 사용되는 저저항 정밀 저항입니다. 전류 센서의 일종인 [전류계 션트](https://www.digikey.kr/ko/ptm/r/riedon/ammeter-shunts)(ammeter shunt)라고도 합니다.

션트를 장착하는 가장 좋은 방법은 무엇인가요?

원칙적으로, 션트는 저항 소자의 냉각이 더 잘될 수 있도록 저항 소자가 수직면을 바라보도록 장착되어야 합니다. 즉, 베이스를 포함하고 있는 션트는 바닥이나 천장이 아닌 패널이나 벽에 장착되어야 합니다.

Riedon 션트의 정확도는 얼마인가요?

표준 공차는 ±0.25%이지만, 요청에 따라 최대한 엄격하게는 공차가 ±0.1%인 션트를 공급할 수도 있습니다.

션트의 전압 출력 옵션에는 어떤 것들이 있나요?

Riedon의 션트는 50mV 또는 100mV 출력이 표준으로 공급됩니다. 그러나, 요청에 따라 60mV 및 70mV를 포함해 거의 모든 전압 출력으로 공급할 수 있습니다.

Riedon의 션트는 MIL 사양인가요?

MK 계열 션트는 MIL STD 91586를 대체하는 CID(Commercial Item Description, 상업상의 항목 기술) A-A-55524 표준을 만족하도록 제작되었습니다.

션트와 관련하여 정격 전류란 무엇을 의미하나요?

Riedon의 션트는 많은 표준 전류 정격으로 공급됩니다. 이 정격은 종종 풀 스케일이라고도 하며, 션트에 인가되면 선택된 전압이 출력될 것입니다. 지속적인 사용을 위해서는, 션트를 정격 또는 풀 스케일 전류의 ⅔ 이하로 작동시키는 것이 권장됩니다.

정격 또는 풀 스케일 전류에 따라 션트를 디레이팅(derating)할 것을 권장하는 이유는 무엇인가요?

저항 소자의 발열을 제한하기 위해 정격 또는 풀 스케일 전류의 ⅔를 초과하지 않을 것을 권장합니다.

션트의 전력 정격은 얼마인가요?

션트의 전력 정격은 항상 옴의 법칙에 따르며 P=I*V 공식을 사용해 계산할 수도 있습니다. 여기서, I는 정격 전류이며 V는 선택한 션트의 전압 출력입니다.

션트를 지속 시간이 짧은 펄스 측정에 사용할 수 있나요?

네, 펄스 측정에 션트를 사용할 수 있지만, 명심해야 할 중요한 사항이 있습니다. 션트의 정격 전류를 짧은 시간 동안 초과하는 것은 허용되며, 해당 시간의 길이는 전적으로 열과 관련된 부분에 달려 있습니다. 션트의 저항 소자는 140°C를 초과하지 않도록 하는 것이 중요하며, 그렇지 않으면 저항 값이 영원히 달라져 션트가 엉망이 됩니다. 추가적인 안전 요소를 위해서는 저항 소자의 온도가 125°C를 초과하지 않을 것을 권장합니다. 션트의 전압 출력은 입력 전류에 비례하므로, 모니터링 장비의 입력 전류가 정격을 초과하지 않도록 할 필요가 있음을 명심해야 합니다.

션트를 DC 전류 뿐만 아니라 AC 전류의 측정에도 사용할 수 있나요?

Riedon 션트는 저주파 AC 전류의 측정에 사용할 수도 있습니다. 고주파에서는 전기적 잡음이 발생할 가능성이 있지만, 경험에 따르면 션트는 최대 약 1kHz에 이르는 주파수에서는 매우 잘 동작할 것입니다.

정밀 션트에 대해 교정 성적서(calibration certificate)를 제공하시나요?

Riedon은 교정 결과를 확인해주는 문서를 제공할 수 있습니다. Riedon은 NIST(미국 표준 기술 연구소) 추적 가능 부품을 사용하여 모든 션트를 교정합니다.

500와트 전원을 모니터하고 싶은데, Riedon 션트로 할 수 있나요?

아마도! 션트는 전원의 전력을 측정하지 않으며 단지 부하에 공급되는 전류를 측정한다는 점에 유념하십시오. 예상 소모 전류를 결정한 다음 예상 소모 전류를 ⅔ 또는 0.666으로 나눠서 필요한 풀 스케일 또는 정격 전류를 결정합니다. 또한 50mV 출력을 선택할 지 또는 100mV 출력을 선택할 지 결정할 필요도 있습니다.

션트의 동작 온도 범위는 얼마인가요?

Riedon 션트는 30°C에서 60°C 사이의 온도에서 동작할 때 가장 정확할 것입니다. 이 온도 이하에서 션트가 손상을 입거나 하지는 않지만 정확도가 그리 정확하지는 않을 것입니다. 저항 소자의 절대 최대 온도는 145°C로, 이 이상의 온도는 션트를 영구적으로 손상시킬 것입니다. 안전을 위해서는 125°C를 초과하지 않는 것을 권장합니다.

션트에 대해 주문 제작 서비스를 제공하나요?

당연합니다! Riedon은 전기 자동차에서 항공우주에 이르는 모든 분야에서 사용할 수 있는 많은 특수 용도의 모델들의 설계를 돕고 제작해왔습니다. 특정 고객 용 도면 뿐만 아니라 표준 션트의 수정 모두 환영합니다.

전류 감지 션트에 권장되는 배선 기준은 무엇인가요?

션트는 접지 또는 리턴 경로에서 모니터링할 수 있도록 최대한 전원에 가깝게 회로에 배선 되어야 합니다. 이렇게 하면 션트의 단자와 접지 간의 전압 차이를 제한해 전기적 쇼크로부터 어느 정도의 안전성을 제공하게 됩니다. 더불어, 션트를 전원 가까이 배치하면 모든 부하가 고려됩니다.

션트의 경우 ±0.25%가 제공할 수 있는 최선의 공차인가요?

±0.25%가 Riedon의 표준 공차이지만, 많은 션트 제품들이 최대한 엄격하게는 ±0.1%의 공차가 가능합니다. 문의를 보내주시면 보다 엄격한 공차의 가능 여부를 확인해 드리겠습니다.

질문: Riedon 션트의 TCR(Temperature Coefficient of Resistance, 저항 온도 계수)는 얼마인가요?
답변: Riedon 션트는 30°C에서 60°C의 온도 범위에서 15ppm에서 20ppm의 매우 안정적인 TCR을 특징으로 하는 망가닌(manganin) 저항 소자를 사용합니다.

션트의 온도 상승을 제한하려면 어떻게 해야 하나요?

100암페어 이상에서는, 션트에 의해 발생한 대부분의 열은 전류가 흐르는 버스 바 또는 전선에서 소멸됩니다. 더불어, 저항 소자가 수직이 되도록 션트를 장착하면 도움이 될 것입니다. 마지막으로, 과도한 열을 제거하기 위해 션트 주변에 적절한 공기 흐름을 만들면 도움이 될 수 있습니다.

Empro Shunts사 제품의 대체품을 공급하나요?

네, 다음 Empro Shunts 시리즈에 대한 직접 대체품이 있습니다: HA, MLA, MLB, MLC, Type A, Type B 및 Type E. *Empro Shunts*의 다른 대체품들도 공급이 가능할 수도 있으니, 문의하시기 바랍니다.

Canadian Shunts사 제품의 대체품을 공급하나요?

네, 다음 Canadian Shunts 시리즈에 대한 직접 대체품이 있습니다: Type A, Type C, Type G, Type H, Type LA, Type LB, Type LC, 및 Type V. 이 *Canadian Shunts* 제품들은 다른 대체품들도 공급할 수 있도록 여러분의 특정 요구 사항에 따라 커스텀이 가능하니, 문의하시기 바랍니다.

션트에 사용하는 저항 재료는 무엇인가요?

망가닌이라는 재료를 이용합니다. 망가닌은 구리 대비 보통의 저항률, 낮은 저항 온도 계수 및 낮은 열 기전력(thermal EMF)을 가지는 정밀 저항 합금입니다. 높은 전기 저항 안정성, 우수한 동작 특성 및 매우 우수한 용접성을 갖춘 망가닌은 전기 계량기 또는 DC 전류계와 같은 장치를 통해 전류를 제어하고 측정하는 정밀 저항, 전기 션트 전용입니다.

영문 원본: Riedon Shunt FAQs