RV와 보트 등에 사용되는 Carling Technologies사 스위치

Carling Technologies사의 Contura 계열 스위치는 RV, 보트 및 유사한 장치에서 상당히 흔하게 볼 수 있습니다. 아래는 예시입니다.

탈착을 목적으로 설계된 저렴한 공구를 사용하면 이 스위치 시리즈의 액추에이터를 탈착할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 응용 제품에 맞게 다양한 범례 문자/아이콘으로 쉽게 커스터마이즈 할 수 있습니다. 액추에이터의 범례 문자가 주문 제작이거나 재고가 없는 경우 타버린 스위치 본체는 교체하고 액추에이터는 재사용할 수도 있습니다.

이런 스위치의 교체품을 찾을 때는 스위치 본체의 측면에 인쇄된 문자를 살펴보십시오. 아래 예시에서는 "V8D1"이 핵심 정보입니다.

carling

규격서에서 찾을 수 있는 부품 번호 체계에 따르면, 위 그림 속의 스위치는 8개의 1/4인치 퀵 커넥트 단자가 있는 SPDT 모멘터리 스위치를 나타냅니다.

유효한 대체품을 찾고 있다면 이것이 필요한 정보의 대부분입니다; 부품 번호에서 나머지 부분은 표시등, 액츄에이터 스타일과 같은 유사한 옵션들을 나타냅니다. Digi-Key 웹사이트에서 검색어로 단순히 "Carling V8D1"을 사용하더라도, 검색 결과는 부품 번호나 검색 기준 정보 어딘가 정확히 "Carling"과 "V8D1"이라는 두 용어가 모두 포함된 모든 제품일 것입니다. 표시등과 같은 옵션에 대해 추가적으로 선택해야 할 필요도 있지만, 동일한 이 계열 스위치에서 이러한 검색 결과는 소수일 가능성이 높으며 대체품이라는 관점에서 필요한 제품과 유사하거나 정확하게 일치할 것입니다.

마지막으로, 이 스위치 계열을 연결하기 위해 일반적으로 사용하는 8핀 및 10핀 커넥터 하우징은 다른 관련 부속품들과 함께 여기에서 확인할 수 있습니다. 이러한 하우징에 맞는 접점은 여기에서 찾을 수 있습니다. 이 커넥터 시스템은 실수로 잘못 배선 되는 것을 방지(이는 매우 좋은 아이디어입니다)하는 데 도움이 되는 것 외에 특별히 특이하다 거나 마법 같지는 않습니다. 두께가 1/32인치인 탭 용의 표준 1/4인치 퀵 커넥트 단자를 개별 전선 방식으로 스위치에 연결할 때 사용할 수 있습니다.



영문 원본: Carling switches in RVs, boats, etc