아래는 제품에 사용할 팬의 유형을 고려할 때 참고할 만한 볼 베어링과 슬리브 베어링 각각이 가지고 있는 몇 가지 다른 장단점 입니다.
볼 베어링


볼 베어링은 여러 다른 유형 중 최고의 수명을 기대할 수 있습니다.
볼 베어링은 평균 70~80°C 범위의 고온에 더 적합합니다 (단, 내부 윤활유에 따라 달라질 수 있습니다).
기대 수명의 급격한 감소나 소음 발생의 증가 없이도 다양한 방향 (세로, 축 중심선, 수직 또는 가로)으로 설치할 수 있습니다.
그러나 볼 베어링의 단점은 상대적으로 비싸다는 것입니다.
볼 베어링이 있는 DC 팬은 여기를,
볼 베어링이 있는 AC 팬은 여기를 클릭하십시오.
슬리브 베어링(아래 네모 안의 제품)

슬리브 베어링의 장점은 저속에서 소음 덜 발생하며 일반적으로 더 저렴합니다.
그러나 단점은 다른 장착 방향으로는 내부 윤활유가 손실되어 팬의 수명을 단축시킬 수 있기 때문에 세로 방향으로만 장착해야 한다는 것입니다.
슬리브 베어링이 있는 DC 팬은 여기를,
슬리브 베어링이 있는 AC 팬은 여기를 클립하십시오.
밀폐형 슬리브 베어링(아래 네모 안의 제품)

윤활유를 받아 재순환할 수 있는 윤활유 수거 컵 (lubricant collection cup)을 적용해 설계한 슬리브 베어링으로 팬의 수명을 연장합니다.
단점은 일반 슬리브형보다 다소 비싸지만 여전히 볼 베어링만은 못합니다.
밀폐형 슬리브 베어링이 있는 DC 팬은 여기를 클립하십시오.