Segger Microcontroller SystemsのJ-Link Edu Miniは、ホビイストや製作者、教育分野向けの、ARMマイクロコントローラ用の便利で安価なプログラマ/デバッガです。DigiKeyのウェブサイトでは、この製品の梱包内容はボードとなっていますが、ボードだけでなくリボンケーブルも表示されています。DigiKeyに注文した場合、この製品には何が含まれますか?
この製品には、写真にある20極リボンケーブルが付属しています。 製品資料には「J-Linkファミリ部品」にすべてUSBケーブルが付属すると記載されていますが、あいにく、EDU Miniは例外で、USBケーブルは付属しておらず、別途ご注文いただく必要があります。ほとんどの製品資料ではUSB Micro-Bコネクタが付属と記載していますが、2024年8月のPCNによると、新しいバージョンのボードではUSB-Cコネクタが使用されていることにご注意ください。DigiKeyは、新しいデバイス用のUSB A~Cケーブルと、旧製品/既存製品用のA~Micro Bケーブルの両方を豊富に取り揃えています。
製品の使用に関する詳細情報は、Seggerの以下の詳細なマニュアルをご覧ください。
J-Link / J-Trace User Guide