SKEDDは、Wurth Electronicsが設計したコンタクトの一種です。これはPush-in(プッシュイン)式コンタクトの一種ですが、デザイン上、PCBと4点接触し、取り外し可能で再利用可能です。IDC版SKEDDコンタクトとPCBボードとの接点部のイメージ図をご紹介します。
現在、Digi-Keyでは、2種類のSKEDDコネクタを提供しています。WurthはIDCリボンケーブルコネクタのシリーズを、PhoenixはSKEDD技術を使用したターミナルブロックコネクタのラインナップをご用意しています。
SKEDDコンタクトの詳細については、WurthのREDFIT製品ハイライトをご覧ください。SKEDDダイレクトプラグインテクノロジを採用した新しいPhoenixのターミナルブロックコネクタの詳細については、こちらをご覧ください。
Scott R.もブログ「ダイレクトPCBプラグSKEDDコネクタ」を書いています。