전위차계가 회로에 미치는 영향 (그림, 부품 목록 및 STL 파일 포함)

이 게시글의 목적은 전위차계가 회로에 미치는 영향을 시연하는 것은 물론 동일한 유형의 부품이 작동 방법이 서로 다름에도 불구하고 어떻게 동일한 기능을 수행하는 지를 보여주기 위함 입니다.

시연을 위해 선택한 전위차계는 슬라이드 전위차계, 썸휠 전위차계, 트리머 전위차계 및 회전식 전위차계로, 이들은 가장 일반적으로 사용되는 네 가지 전위차계 입니다. 전위차계는 전압을 측정하는 일종의 센서로 간주됩니다. 선형 또는 회전식 아날로그 조작을 통해 가변 저항처럼 동작합니다. 전위차계가 어떻게 동작하는지 보여주기 위해, 저항이 줄어들면 LED가 켜질 수 있도록 각 전위차계를 한 쌍의 LED에 직렬로 연결하였습니다.

전위차계는 개별 스위치에 연결되어 있어서 사용자가 사용하고 싶은 전위차계를 선택하거나 또는 시연 중인 전위차계 간의 차이를 보여줄 수 있습니다. 이 기판은 5V를 사용해 동작하도록 설계되었습니다.


학습 경험에는 여러 종류의 전위차계 시험, LED 밝기를 조정하기 위한 저항 값 계산, 천공형 기판에 납땜 그리고 3D 프린트로 제작한 케이스 만들기가 포함됩니다.

전위차계 회로는 천공형 기판으로 설계되어서 부품을 납땜할 수 있는 공간이 있습니다. 우리는 내부적으로 배선 된 무납땜 기판을 사용하는 데 익숙하기 때문에 천공형 기판에 동일한 효과를 재현하려고 하였습니다. 배선과 미관에 안 좋은 납땜은 안보이도록 3D 프린터로 기판을 수납하는 케이스를 만들었습니다.


부품 목록

파일

천공형 기판 케이스:
3D Printer Case.stl (3.0 KB)



영문 원본: Potentiometer Effect on a Circuit (Includes pictures, a parts list and an STL file)