パッケージングについて、デバイスパッケージがどのように呼ばれるのかについて混乱が生じることがあります。 部品497-3200-5-NDを見ると、サプライヤーデバイスパッケージがTO-220ABとして表され、パッケージ/ケースがTO-220-3として表されています。
TO-220AB
TO-220AB
特定のJEDECの呼称です。 ABは、特定の寸法仕様の3本のまっすぐな足を表しています。
TO-220-3
TO-220本体と3本の足を持つ部品の一般的な呼称です。同じパッケージに2、3、5、または7本足の製品があり、この表記がオプションを表しているためより一般的になりました。
JEDEC規格では、すでに廃止されましたがAAという呼称もありました。 AAは、直角に曲げられた2本の足を表しました。現行 の2本足パッケージであるACもあります。
TO-220AC
これは、パッケージTO-220-2で表すこともできます。これは、「2」が2本の足を表すからです。 -5(5-leg)または-7(7-leg)のバージョンもあります。
TO-220-5
TO-220-7
また、TO-220FまたはTO-220FPというJEDEC呼称が表示される場合があります。 これは、フルパックを表しています。
TO-220FP