同軸ケーブルと2芯同軸ケーブルで、サフィックスのR、G、U、A、B、Cは何を表していますか?
Joey_Mulqueen DK Employee
R = 無線周波数(Radio Frequency)
G = 政府(Government)
U = ユニバーサル仕様(Universal Specification)
A = 改訂レベル(Revision Level)
B = 改訂レベル(Revision Level)
C = 改訂レベル(Revision Level)
/ U文字の前に表示される文字(つまり、A、B、またはC)は、仕様の変更または改訂を意味します。 たとえば、CBラジオ業界では、RG-58A/Uという名称がよく見られます。 オリジナルのRG-58 / U同軸ケーブルは、単線の中心導体を持っていました。 「A」の変更により、単線の中心導体がより柔軟な撚り線の中心導体に置き換えられました(モバイル設備での使用を強くお勧めします)。 詳細については、以下のリンクを参照してください。
https://www.l-com.com/resources/coaxial-cable-tutorial