非常に多くの同軸コネクタがありますが、どれがどれに対応しているのでしょうか? その数は非常に多く、すべてを説明するのは時間のかかる仕事になります。しかし、以下は最も一般的に使用される10のスタイル、F-Type、BNC、TNC、.FL、N-Type、MCX、SMA、RCA、UHF、7/16 DINの簡単な説明です。これらのコネクタスタイルはそれぞれ、オス/メス、プラグ/ジャック形式で「嵌合」します。 これは、オスまたはメスのプラグ、またはオスまたはメスのジャックの組み合わせの場合もあります。 性別は、極性とも呼ばれます。
F- Type - ケーブルテレビまたはインターネット接続に最も一般的に使用される標準の「ケーブル」コネクタです。

BNC - Neill とConcelman の2人の発明者の名前にちなんでBayonet Neill-Concelman(BNCコネクタ)として定義されており、その接続スタイルは、迅速なツイストオン接続用に設計されたバヨネットスタイルとして説明されています。

TNC - 名前が似ているので、これらはBNCと嵌合すると思うかもしれませんが、これらはBNCのスレッド化された耐候性バージョンであるThreaded Neill-Concelman(TNCコネクタ)として規定されています。

.FL - これらは、多くの混乱を引き起こす可能性のあるコネクタスタイルです。 FL、I-PEX、MHF、AMC、W.FL、H.FLなどの多くの名前で呼ばれているこのスタイルは、UMCC(UltraMiniature Coaxial Connector)として広く知られていますが、非常に薄型のスナップオンタイプです。 主にモバイルアプリケーションで使用されるコネクタです。 多くの名前で呼ばれているこれらのコネクタは、相互に接続可能です。

N - Type - Nタイプのコネクタスタイルは、その名前からFタイプに関連していると思われるかもしれませんが、実際には発明者のPaul Neillにちなんで名付けられています。 これは、耐候性のある屋外用途にも使用できる、もう1つのねじ式でより頑丈なソリューションです。

MCX - これは、多くのバリエーションを持つ別のスタイルです。 これらはマイクロ同軸コネクタとして定義され、MMCX(マイクロミニチュア同軸コネクタ)、MMBX、SMB(サブミニチュアバージョンB)、SSMB(小型SMB)、SMC、SSMC、SSMCXなどと密接に関連しています。 これらはすべてスナップオン接続であり、通常はこれらのバリエーション間での相互接続はできません。

SMA - これらは、SMBコネクタのスレッドバージョンです。 SMAコネクタは、スナップオンタイプであるSMBとは適切に関連付けられません。 また、Fタイプと非常に似ていますが、SMAはFタイプとは関連していません。 これら2つは、主に最大周波数とサイズによって区別されます。

RCA - RCAコネクタの名前は、それらを設計した会社であるRadio Corporation of Americaに由来しています。 これらは、基本的で迅速なビデオおよびオーディオ接続用の非常に一般的なコネクタです。

UHF - これらのコネクタは、30MHzを超える周波数は超高周波であると考えられていた1930年代に超高周波(Ultra High Frequency, UHF)用コネクタとして定義されました。今日、超高周波ははるかに高く、これらのコネクタはそれらに対応できません。 このため、これらのコネクタはFタイプのコネクタに似ていますが、他のほとんどのコネクタよりも劣った設計になっています。

7/16 DIN - これらは、7および16ミリメートルのDINとして定義されます。 DINは、コネクタスタイルを最初に標準化した組織であるDeutsches Institute Fur Normungに由来しています。 このスタイルは、携帯電話システムのアンテナアプリケーションで最もよく使用されています。

接続できても定格や機能が一致しないため、原則としてアダプタを使用せずにこれらのスタイルを混ぜ合わせて使用することはお勧めしません。これらは、最も人気のある同軸コネクタスタイルの10種類です。これは完全なリストではありませんが、Digi-Keyにはアダプタを含む画像付きのより詳細なデジタルカタログがあります。 https://www.digikey.jp/ja/resources/connectors/coaxial-rf-connectors
もう一つ特筆すべきことは、これらのスタイルのそれぞれの中には、特定のアプリケーションに使用されている逆極性などの多数のバリエーションがあるということです。これらのバリエーションのいくつかの詳細については、以下の投稿を参照してください。