高周波スイッチングアプリケーションは、統合された電源および信号絶縁機器で一般的に使用されます。 デジタルアイソレータ(例:Texas Instruments 社の ISOW7841 デバイス)を含むシステムに接続された長いケーブルやワイヤは、コンバータからの高周波スイッチングノイズを拾う可能性があることがわかるでしょう。この長い配線が送信アンテナとして動作し、その結果ノイズを拾ってしまいます。どうすればこのノイズを除去できるでしょうか?
この問題を解決するためには、コモンモードの電流ループをできるだけ小さくし、ケーブルをできるだけ短くすることが必要です。 設計上、簡単にケーブルを短くできない場合や、グランドと電源アースの接続不良がある場合もあります。別の方法は、コモンモードノイズを減衰させるためコモンモードチョークを使用することです。
(TI のご提供による)上図は、リターンパスのループ領域と同様に、コモンモード電流を低減するためにチョークを使用した ISOW7841 の設計で、間接的にノイズ放射を低減しています。コモンモードチョークは、電源の入力部および出力部、またはシステムに接続された長いケーブルに挿入することができます。