フェライトコイルトランスまたはインダクタは高周波における損失が比較的小さく、そのため一般にスイッチモード電源やRFトランシーバのようなアプリケーションで使用されます。しかしながら、特定のアプリケーションに要求される特定のインダクタンス値は、市場での標準製品として見つけるのが難しい場合があります。ここでカスタムフェライトコアが役に立ちます。
一般的な組立部品には次の物が必要です。
一部のメーカーでは、EPCOS の B66308 シリーズのように、コイル巻型と端子キャリアを1つの部品に組み合わせる場合があります。
この場合、必要な動作周波数のフェライトコアだけが必要となります。例えば、 Ferroxcubeの 3C91シリーズ は、0.33MHzまでの周波数で汎用トランスを構成するのに使用することができます。
Ferroxcubeのコア材料のさらなる情報については、こちらのFerroxcube材料の概要をご覧ください。