전선 페룰의 압착 및 사용

현장에서 많은 기술자들이 널리 사용하고 있다고 느끼는 품목 중 하나가 전선 페룰입니다. 많은 사람들이 그냥 단자대에 전선을 넣고 연선을 압착하는데 이는 전선에 변형을 야기하여 훼손이 될 수 있습니다. 또한 단자대로부터 전선을 빼서 캐비닛의 다른 위치로 옮기려 해도 힘들 수 있습니다.
imageimageimage

이런 이유로 전선 페룰은 널리 사용되고 있는 상태입니다. 위의 그림에서 볼 수 있듯이 Digi-Key는 절연 그리고 비절연형 전선 페룰들을 갖춰 놓고 있습니다. 또한 다양한 전선 굵기의 제품들을 판매하고 있으며 두 가닥 전선 형태도 판매하고 있습니다.

페룰을 선택했다면 다음으로 압착 공구를 선택해야 합니다. 매우 한정적인 접점 용 압착 공구와 달리 페룰 용 압착 공구는 보다 일반적이어서 다양한 페룰에 사용할 수 있으며 다양한 제조업체의 제품에 함께 사용될 수 있습니다. 가장 큰 차이점은 압착 모양입니다.

예를 들어 Molex 공구 WM16545-ND(Molex # 2002180600)와 WM16544-ND(Molex # 2002180700)를 보면 둘 다 8-26AWG용 페룰에 사용되는 측면 삽입 식 래칫 압착 공구라는 것을 알 수 있습니다.
image

이 두 가지의 차이점은2002180600 (Digi-Key WM16545-ND)은 4면 압착이라서 페룰이 네모 모양이 되고 2002180700 (Digi-Key WM16544-ND)은 6면 압착이라서 페룰 끝이 육각 모양이 된다는 것입니다. 둘 다 전선 페룰과 함께 뛰어난 결과물을 만들 수 있지만, 만약 여러분이 사용할 터미널 블록을 알고 있다면 터미널 블록과 잘 맞는 압착모양을 만들 수도 있습니다.

여러분의 기판에 Phoenix Contact사의 단자대 1935161이 사용되고 있다고 해보죠. 아래 그림에서 볼 수 있듯이 전선 입구가 네모납니다. 연선을 사용하면 (단자대의 나사로) 전선을 눌러 조아야 할 것이며 단자대에 견고히 고정되도록 하기 위해 전선에 손상을 줄 수도 있습니다. 전선 페룰을 사용하여 4면 압착을 하면 전선은 손상되지 않을 것이고 평평한 표면이 보다 좋은 접점을 제공하는 것은 물론 단자대에 견고히 고정될 수도 있을 것입니다.

마찬가지로 아래 그림에 있는 On Shore Technology사의 부품 OSTTC022162은 전선의 입구가 동그랗습니다. 불행히도 (단자대의)조이는 부분이 여전히 평평해서 연선을 변형시켜 손상되게 할 수도 있습니다. 만약 여러분이 페룰을 사용하여 6면 압착을 하면 전선을 손상시키거나 추가적인 부담을 주지 않은 채 (단자대의)조이는 부분에 맞을 평면과 함께 단자대 가장자리에 여러 접점이 발생할 수 있습니다.

이 두 경우 모두에서 추가적인 이점은 평평해 지거나 또는 손상된 전선을 별도로 처리 할 필요없이 단자대로부터 전선을 빼서 컨트롤 박스나 기판 위 다른 위치로 쉽게 이동할 수 있다는 것입니다.

참고: 여러분이 선택한 공구는 압착 형태가 다를 수 있습니다. 특정한 압착이 필요한 경우 제조업체의 규격서를 참고하여 제품에 적합한 공구를 사용하고 있는지 확인하시길 바랍니다.

전선 페룰 또는 압착 공구에 대해 질문이 있는 경우 이 게시물에 회신을 작성해주시면 Digi-Key의 기술자와 엔지니어들이 도움을 드릴 것입니다.




영문 원본: Using and Crimping Wire Ferrules