가스 방출 튜브 - 이들은 전압으로 구동되는 부품입니다.
특정 전압에 도달하기 전까지 GDT(Gas Discharge Tube, 가스 방출 튜브)는 회로 내에서 Off 상태일 것입니다. 이때 GDT 내의 가스는 이온화 되어 있어서 고전압 준위가(발생하면) 접지되도록 할 것입니다. 고전압이 접지된 후 가스는 탈이온하고 다음 서지까지 GDT는 Off 상태로 되돌아 갈 것입니다. 다른 회로 보호 소자들에 비하면 GDT는 매우 큰 에너지 스파이크를 흡수할 수 있습니다.
2-전극 GDT - Line to Line 또는 Line to Ground 회로에 사용
3-전극 GDT - Line to Line 또는 Line to Ground 올인원 부품
퓨즈 - 퓨즈는 두 전기 단자 사이에 장착되는 금속 판 또는 선으로 된 퓨즈 소자로 구성됩니다. 전류가 금속 판을 통과하면 가열되고, 금속 판이 많이 가열되면 녹아서 끊어져 회로가 개방되게 됩니다. 이 경우 퓨즈는 파괴되어 회로가 다시 작동하기 위해서는 교체해야만 합니다. 퓨즈는 회로 보호 유형 중 가장 저렴하고 일반적으로 사용법도 가장 쉽습니다.
회로 차단기 - 회로 차단기는 퓨즈와 유사하게 과도한 전류로부터 전기 회로를 보호하지만, 퓨즈와는 달리 회로를 개방할 때 파괴되지 않아 재설정할 수 있습니다.
배리스터 - 전압으로 구동되는 부품입니다. 일반적으로 전압이 가해지지 않을 때의 배리스터는 저항이 높습니다. 전압 레벨이 증가하면 배리스터의 저항은 감소합니다. 배리스터에 가해진 고전압이 항복 전압을 초과하게 되면, 저항이 급격히 감소하여 전압을 안전한 레벨로 제한 시킵니다. 전압은 불완전하게 전도 및 흡수되어 회로를 보호하게 됩니다.
전압이 감소한 후, 부품이 파괴되지 않았다면 높은 저항상태로 되돌아 가서 다시 정상적으로 사용할 수 있습니다.
자세한 내용은 다음을 참고하시기 바랍니다: