ここでは、光ファイバコネクタの概要を少しご紹介します。
光ファイバコネクタは、光ファイバの端部を終端し、スプライシングよりも迅速な接続/切断を可能にします。コネクタは、光が通過できるように、機械的にファイバのコアの位置合わせを行い結合させます。
光ファイバコネクタは、接続/切断機能が必要な光ファイバの接続に使用されます。
コネクタの基本ユニットは、コネクタアセンブリです。コネクタアセンブリは、アダプタと2つのコネクタプラグで構成されています。
光コネクタの製造には研磨および調整手順があるため、コネクタは一般的にサプライヤの製造施設でファイバケーブルに組み立てられます。
ただし、関連する組み立ておよび研磨操作は、現場で行うことができます。
光ファイバコネクタには様々な種類がありますが、市場ではSCコネクタとLCコネクタが最も一般的なタイプです。コネクタのタイプの主な違いは、寸法と機械的結合の方法です。
ここにLCコネクタとSCコネクタの例があります。
LC光ファイバコネクタ デュプレックス


一般的に、組織はよく使用する機器に応じて1種類のコネクタに標準化します。
マルチモードとシングルモードのファイバケーブルには、異なるコネクタが必要です。
光ファイバコネクタを選ぶときは、これらのオプションについて考えてください:
コネクタスタイル
コネクタタイプ
シンプレックス/デュプレックス
モード
ファイバコア径
ファイバークラッド径
ケーブル径
取り付けタイプ
締め具タイプ
ハウジング色
ブーツカラー
防塵防水
特長
以下に、Digi-Keyが取り扱っている光ファイバコネクタの種類の一覧表と、それらについての情報を示します。