真空シールパッケージ

お客様から、部品を真空シールパッケージで受領するのかどうか尋ねられたことは再三あります。

2つのケースを区別する必要があります。

  • お客様が「-ND」の前に「-2」(例:445-11219-2-ND)または「TR」(例: ATTINY88-MURTR-ND)の接尾辞を使用して、メーカーによって規定されたMOQ(最小注文数量)で部品を注文している場合、部品はメーカーのオリジナルパッケージ - 真空シールパッケージ(該当する場合)で出荷されます。

  • お客様の注文数が、メーカーが定義したMOQよりも少ない(1パッケージの一部)場合は、それは別の話です。

まず、お客様が少数でも注文できるようにするために、Digi-Keyがメーカーオリジナルのパッケージを開封し、パッケージを少量に分割することを理解してください。

ご理解いただけるよう、以下に、「メーカーの真空パッケージを開封して、少量ずつ再梱包する」という問題に対処するDigi-Keyの湿気対策手順を示します。

Digi-Keyは、レベル 2~5AまでのすべてのMSL(Moisture Sensitivity Level:湿度感度レベル)製品を、乾燥剤および湿度インジケータカード(Humidity Indicator Card:HIC)を入れた防湿袋に再梱包しています。すべてのMSL 2~5A製品は、Digi-Keyの棚に保管されている間は、乾燥剤とHICが入った防湿袋(マスターパック)に入れて常に密封されています。Digi-Keyは、注文時のみパッケージを開封し、少量の製品を未使用の乾燥剤と新しいHICの入った新しい防湿袋に再梱包します。マスターパックに入っている製品は、再度密封されて在庫に戻されます。注文を受けてマスターパックを開封するたびにHICを見て、製品が乾燥しているかどうかを確認してからお客様の元へ送ります。HICが袋の中に湿気があることを示している場合は、それらの部品はお客様へは発送されず、製品はベークまたは乾燥されます。乾燥工程が完了すると、製品は在庫に戻され、お客様に提供されます。

Digi-Keyが製品を未使用の乾燥剤と新しいHICを入れた新しい防湿袋に再梱包すると、これは保管寿命クロックをリセットすることになるため、お客様はすぐに製品を使用することができます。お客様がしなければならないことの1つは、HICがバッグ内の環境がまだ乾燥していると示していることを確認することです。HIC にまだ 3 つの青い点がある限り、製品は乾燥しており、安全にリフローできます。HICがピンク色になっている場合は、袋に湿気が含まれていることを意味し、使用前に製品をベークしてください。これは、輸送中に発生した防湿袋の穴が原因で発生する可能性があります。HICは防湿袋を開けるたびに確認してください。

MSL 6の製品は使用前のベークが必須であることに注意が必要です。
また、MSL 1の製品は、真空シール袋を開封した後の保管期限は無制限です。




オリジナル・ソース(英語)