전 세계는 표준 전원 플러그를 가져본 적이 없으며 그리고 앞으로도 그럴 것입니다. 플러그의 종류가 어떻게 생겨났는지에 대한 역사는 다양하고 다채롭습니다. Digi-Key에서는 고객들이 다른 나라로 여행하거나 또는 다른 나라의 제품을 생산하고자 할 때 다양한 전압과 플러그 종류에 대한 문의를 받습니다. Digi-Key가 취급하고 있는 여러 국가의 플러그가 달려있는 전원 케이블의 종류에 대해 알아보도록 하겠습니다.
플러그 분류에는 몇 가지 방법이 있습니다.
- Type으로 - Type A, Type C 등.
- 표준으로
BS1363A(영국)
AS3112(호주, 뉴질랜드)
SEV 1011(스위스)
이 글에서는 Digi-Key에서 취급하고 있는 코드에 달려있는 플러그 종류만 포함시켰습니다.
- Digi-Key가 취급하는 제품들에 포함되어 있지 않는 Type은 아래와 같습니다.
- Type D - 인도, 스리랑카 그리고 네팔에서 사용
- Type E - Type F의 변형으로 유럽에서 사용
- Type K - 덴마크와 그린란드에서 사용
- Type M - 남아공, 스위스 그리고 레소토에서 사용
Type A 또는 NEMA 1-15
- 북아메리카와 중앙아메리카, 그리고 일본 일부
- 일본 플러그는 극성이 없음
- 접지 없음
Type B 또는 NEMA 5-15
- 주로 북아메리카와 중앙아메리카, 그리고 일본
- 15암페어, 접지 있음
Type C 또는 CEE 7/16
- 영국, 아일랜드, 사이프러스 그리고 몰타를 제외한 유럽 대부분
- 대중적으로 “유로플러그(Europlug)”로 알려져 있음
- 접지 없음
- Type C 소켓은 더 이상 허용되지 않음
- Type C 플러그는 Type E, F, J, K 또는 L 소켓에 완벽하게 장착 주1)
- 국제 플러그에 가장 많이 사용되는 단일 플러그
- 전원 코드 예시: Qualtek사 Q960-ND
주1) 한국의 Type F 소켓에는 Type C 플러그가 완벽하게 장착되지 않음.
Type F 또는 CEE 7/4 또는 “Schuko”
- "유로 플러그"의 접지 버전 주2)
- “Schutzkontakt", 접지된 접점을 의미하는 독일 단어 약어
- 영국을 제외한 유럽 대부분
- 전원 코드 예시: Qualtek사 Q134-ND 주3)
주3)
주2) CEE 7/16(유로 플러그)와CEE 7/4(CEE 7/7 및 CEE 7/17 포함)은 개별 표준이 달라 플러그 핀에 차이가 있으므로, CEE 7/4가 CEE 7/16에 접지만 추가한 것은 아님.
주3) 사진의 플러그 및 Q134-ND의 플러그 타입은 CEE 7/7으로 CEE 7/4(및 CEE 7/6, Type E) 플러그와 호환 가능.
Type G 또는 BS 1363
- 영국, 아일랜드, 싱가포르 그리고 홍콩에서 사용됨
- BS 1363에서는 접지 포함 세 개의 핀 및 퓨즈가 내장 된 플러그가 요구됨
- 영국의 콘센트에는 소켓에 물건들이 끼지 않도록 라인과 중성 접점에 셔터가 있습니다. 보다 긴 접지 핀이 먼저 체결되면, 셔터가 열리면서 다른 두 접점이 들어갈 수 있게 됩니다.
- 영국은 “링” 시스템을 사용해서 모든 제품들이 동일한 전원 라인에 연결되어 있습니다. 그래서 꽂혀 있는 모든 제품들이 코드에 퓨즈가 내장되어 있습니다.
- “영국 플러그는 의심의 여지없이 세계에서 가장 안전할 뿐만 아니라 가장 크고 거추장스럽기도 합니다. 그래서 영국 플러그는 대체로 연결된 제품보다 더 크다고 놀리곤 합니다."
- CUI사 월 마운트 멀티 플러그에 Type G 어댑터가 제공됨
- 전원 코드 예시: Qualtek사 Q137-ND
Type H 또는 SI 32
- 이스라엘, 웨스트 뱅크(West Bank, 팔레스타인 자치 구역) 그리고 가자(Gaza) 지구에서만 사용됨
- 원형 핀의 선호로 인해 납작한 블레이드 형태는 서서히 사라지고 있으며, 80년대 후반부터 Type C 플러그를 수용하기 위해 소켓 홈의 가운데 부분이 둥글게 따져 있습니다.
- 전원 코드 예시: Qualtek사 Q423-ND
Type I 또는 AS/NZS 3112 / IRAM 2073
- 오스트랄라시아(호주, 뉴질랜드, 피지, 뉴기니 등)와 아르헨티나에서 사용됨
- 아르헨티나에서는 라인(line)과 중성(neutral)이 뒤바뀌어 있습니다.
- CUI사 월 마운트 멀티 플러그에 Type I 어댑터가 제공됨
- 전원 코드 예시: Q407-ND(AS 3112), Q417-ND(IRAM 2073)
Type J 또는 SEV 1011
- 거의 스위스와 리히텐슈타인에서만 사용됨
- 전원 코드 예시: Qualtek사 Q409-ND
Type L 또는 CEI 23-50
- 이탈리아에서 사용됨
- 가운데 핀은 접지입니다.
- Type C 플러그는 Type L 소켓에 완벽하게 들어맞습니다.
- 전원 코드 예시: Qualtek사 Q414-ND
어댑터
대부분의 월 마운트 멀티 플러그에는 Type A, C, G 및 I 어댑터가 있습니다.
결론
이 글이 플러그의 차이점에 대한 개요로써 도움이 되었기를 바랍니다. 궁금한 점이 있다면 언제든 이 게시물에 회신을 작성해 주십시오.
전 세계 (AC)전압에 대한 약간의 관련 정보
세계 대부분의 나라들은 주로 50Hz, 220/230/240VAC에서 약간 변형해서 사용합니다. 북아메리카는 주로 60Hz의 110/115/120VAC를 사용합니다. 브라질과 같은 몇몇 나라들은 지역과 도시들을 그들 각각의 개별 전압으로 분류합니다. 가장 이상한 곳은 127VAC(아루바, 멕시코, 브라질 일부)와 231VAC(보츠와나)입니다. 아프가니스탄의 등록된 전압은 240VAC이지만 160에서 280VAC까지 변할 수 있음을 알아 두십시오!
전기로 구동되는 제품들의 폭발적인 개발로 인해 전 세계의 전압은 19세기 후반에서 20세기 초반에 크게 변화하였습니다. 변화의 대부분은 다른 부품들의 필요에 기인합니다 - 모터는 x전압에서 가장 잘 작동하는 반면, 아크등과 변압기는 y전압에서 가장 잘 작동하는 식입니다. 남부 캘리포니아 대부분은 1948년까지도 여전히 50Hz로 공급되었습니다.
일본의 서쪽(교토를 포함한 관서)은 60Hz를, 동쪽(도쿄를 포함한 관동)은 50Hz를 사용합니다. 이는 1895년 도쿄에 설치된 첫 발전기는 AEG(독일)로부터 구입했으며, 1896년 오사카에 설치된 첫 발전기는 General Electric(미국)로부터 구입한 데서 유래합니다.
20세기가 지속되면서 전기 제품들의 국제 무역에 대한 관심이 주파수를 50Hz와 60Hz로 합의하게 됩니다.