Unterstützung mit verschiedenen Netzsteckern rund um die Welt

Robert_Fay TechForum-Leiter
Auf der ganzen Welt gab es noch nie eine einheitliche Art von Netzsteckern und wird es wahrscheinlich auch nie geben. Die Geschichte, wie es zu den verschiedenen Steckertypen kam, ist vielfältig und bunt. Wir bekommen immer wieder Anrufe wegen unterschiedlicher Spannungen und Steckertypen, wenn Menschen auf Reisen sind oder ein Produkt für andere Länder herstellen wollen. Wir werden uns jetzt Mal die Arten von Netzkabeln mit international genormten Steckern genauer ansehen, die Digi-Key führt.
Für Stecker gibt es mehrere Möglichkeiten der Referenzierung.
-
Nach Typ – Typ A, Typ C usw.
-
Nach Norm
BS1363A (UK)
AS3112 (Australien, Neuseeland)
SEV 1011 (Schweiz)
In diesem Beitrag sind nur die Steckertypen aufgeführt, die wir auf einem Kabel mitführen oder im Falle des Typs C in einem Adapterkit anbieten.
- Die Typen, die wir derzeit noch nicht im Sortiment haben, sind:
- D, verwendet in Indien, Sri Lanka und Nepal.
- E, eine Variante des Typs F, wird in Europa verwendet.
- K, wird in Dänemark und Grönland verwendet.
- M, verwendet in Südafrika, Swasiland und Lesotho.
Typ A oder NEMA 1-15
-
Nord- und Mittelamerika, Japan und andere Länder
-
Japanische Stecker sind nicht gepolt
-
Nicht geerdet

Typ B oder NEMA 5-15
-
Hauptsächlich Nord- und Mittelamerika, Japan
-
15 Amper, geerdet

Typ C oder CEE 7/16
-
Die meisten europäischen Länder außer Großbritannien, Irland, Zypern und Malta
-
Im Volksmund als “Eurostecker” bekannt
-
Nicht geerdet
-
Steckdosen vom Typ C sind nicht mehr erlaubt
-
Ein Stecker vom Typ C paßt aber perfekt in Steckdosen vom Typ E, F, J, K oder L
-
Wahrscheinlich der am häufigsten verwendete internationale Stecker

Typ F oder CEE 7/4 oder “Schuko”
-
Die geerdete Version des “Eurosteckers”.
-
“Schutzkontakt”, ist die deutsche Abkürzung für “einen geerdeten Kontakt”.
-
In den meisten Ländern Europas außer Großbritannien
Beispiel Kabel: Qualtek Q134-ND / 363012-D01
Typ G oder BS 1363
-
Verwendet in Großbritannien, Irland, Singapur, Hongkong
-
BS 1363 erfordert einen dreipoligen geerdeten und abgesicherten Stecker.
-
Britische Steckdosen haben Klappen an den Leitungs- und Nullkontakten, um zu verhindern, daß Gegenstände in die Steckdose gesteckt werden. Wenn der längere Erdungsstift zuerst den Kontakt herstellt, öffnen sich die Klappen, damit die beiden anderen Kontakte eingeführt werden können.
-
Im Vereinigten Königreich wird ein “Ring”-System verwendet, d.h. alles ist an derselben Leitung angeschlossen. Außerdem hat alles, was eingesteckt wird, eine Sicherung an seinem Kabel.
-
Britische Stecker sind zweifellos die sichersten der Welt, aber auch die schwerfälligsten und unhandlichsten. Deshalb macht man sich oft über sie lustig, indem man sagt, daß britische Stecker meist größer sind als das Gerät, an das sie angeschlossen werden…"
Beispielteil: Qualtek Q137-ND / 369003-E01
- Typ-G-Adapter mit CUI-Multistecker-Wandwarzen.

Typ H oder SI 32
-
Wird ausschließlich in Israel, dem Westjordanland und Gaza verwendet.
-
Die flachen Stifte werden allmählich zugunsten der runden Stifte ausgemustert. Seit den späten 80er Jahren haben die Steckdosen eine runde Aussparung in der Mitte, um die Stifte des Typs C aufzunehmen.
Beispielteil: Qualtek Q423-ND / 398005-01


Typ I oder AS3112 / IRAM 2073
-
Wird in Austral-Asien (Australien, Neuseeland, Fidschi, Neuguinea usw.) und Argentinien verwendet.
-
In Argentinien sind die Leitung und der Nullleiter vertauscht.
-
Typ-I-Adapter mit CUI-Multistecker-Wandwarzen
Beispiel Teilenummern Q417-ND / 390001-01 & Q407-ND / 373008-01



Typ J oder SEV 1011
- Wird fast ausschließlich in der Schweiz und in Liechtenstein verwendet.
Beispielteil: Qualtek Q409-ND / 377003-E01

Typ L oder CEI 23-50
-
Wird in Italien verwendet
-
Der mittlere Stift ist geerdet
-
Ein Stecker vom Typ C paßt perfekt in eine Buchse vom Typ L.
Beispiel: Qualtek Q414-ND / 380007-01

Adapter
Viele der Mehrfachstecker-Wandwarzen haben A-, C-, G- und I-Adapter.


Fazit
Ich hoffe, daß dies einen Überblick über die Unterschiede bei Steckern gibt. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie einfach direkt auf diesen Beitrag antworten.
Noch eine kleine Information zu den weltweiten Spannungen
Die meisten Länder der Welt verwenden irgendeine Variante von 220/230/240VAC, normalerweise mit 50Hz. In Nordamerika wird meist 110/115/120VAC bei 60Hz verwendet. Einige Länder, wie z.B. Brasilien, listen die Gebiete und Städte mit ihren unterschiedlichen Spannungen auf! Die merkwürdigsten, die ich gefunden habe, waren 127 (Aruba, Mexiko, Teile Brasiliens) und 231 (Botswana). In Afghanistan beträgt die angegebene Spannung 240, aber beachten Sie, daß diese zwischen 160 und 280 schwanken kann!
Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert variierten die Spannungen weltweit stark, was auf die explosionsartige Entwicklung elektrisch betriebener Produkte zurückzuführen ist. Ein Großteil der Unterschiede ergab sich aus den Anforderungen der verschiedenen Komponenten – Motoren liefen am Besten bei x, während Lichtbögen und Transformatoren am Besten bei y liefen. Noch 1948 wurden große Teile Südkaliforniens mit 50 Hz betrieben.
In Japan verwendet der westliche Teil des Landes (Kyoto und Westen) 60 Hz und der östliche Teil (Tokio und Osten) 50 Hz. Dies geht auf die ersten Käufe von Generatoren von AEG im Jahr 1895 für Tokio und von General Electric im Jahr 1896 für Osaka zurück.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts begann das Interesse am internationalen Handel mit elektrischen Gütern, die Frequenzen auf 50 Hz und 60 Hz zu verteilen.
Übersicht der weltweit gebräuchlichen Spannungen