同軸ケーブルのインピーダンスを正しく選択することは、ケーブルで伝送される信号の性能を最大限に引き出すために重要です。どのようにしてプロジェクトに適したインピーダンスパラメータを選択すればよいのでしょうか?
信号の伝送を最適化し、反射の問題を最小限に抑えるためには、同軸ケーブルを負荷インピーダンスに合わせる必要があります。一般的に、同軸ケーブルには50Ωと75Ωの2つの主な規格があります。50Ωの同軸ケーブルは、業務用や商業用に使用されます。75Ωの規格は、ほとんどの国内用のテレビやVHF FM用途に使用されています。場合によっては、特定の用途のためにカスタムのインピーダンス値が必要になることがあります。このインピーダンスは、以下の式で導き出すことができます。同軸ケーブルのインピーダンスは、ケーブルの誘電率、内部および外部導体の直径に依存することに注意してください。
-
ここで、
Zo:特性インピーダンス(Ω)
D:外部導体の内径
d:内部導体の外径
єr:誘電体の比誘電率