実際には、ケーブル の長さはそのインピーダンス特性にほとんど影響しません。インピーダンス特性はケーブルの固有の特性であり、その物理的寸法(内部導体と外部導体の直径)およびそれらの間の誘電材料によって決定されます。
インピーダンスの式は、次のとおりです。
ここで、
R:単位長あたりの抵抗、L:単位長あたりのインダクタンス、
G:単位長あたりのコンダクタンス、C:単位長あたりの静電容量、
ω:信号の角周波数
式にはケーブル長のパラメータが含まれていません。これは、インピーダンス特性がケーブルの幾何形状(例:ケーブル直径、導体間隔)と誘電材料によって決定され、ケーブルの全長には依存しないことを意味します。
ただし、ケーブルの長さは、特に高周波において、減衰や位相シフトなどの信号伝送特性に影響を与える可能性があります。ケーブルが長くなるほど減衰は大きくなり、ケーブルの長さが信号波長の整数倍でない場合、信号の反射を引き起こす可能性もあります。ただし、これらの要因はケーブル自体の固有インピーダンスには影響を与えません。
要するに、インピーダンス特性がケーブルの長さに関係なく一定である場合(例えば、 同軸ケーブルで最も一般的なインピーダンスは50Ωと75Ωです)、ケーブルの長さは伝送環境におけるケーブルの性能に影響します。
関連製品:
同軸ケーブルを選択する際、インピーダンス値と長さは2つの独立したパラメータです。
関連コンテンツ: