交流回路における抵抗はインピーダンスと呼ばれ、数式ではZとも表記されます。抵抗の求め方は、交流と直流では大きく異なります。直流回路では単純にオームの法則を使って抵抗値を計算しますが、交流では違う計算式を使います。以下に良い参考資料を示します。
CyberCityCircuits
インピーダンスという言葉は、多くの工学分野で使われていますが、仕事のを邪魔をするを意味しています。エレクトロニクスの文脈では、交流回路における抵抗(R)、誘導リアクタンス(XL)、および容量性リアクタンス(XC)の複合効果を表し、単一の部品で発生するか、回路全体で発生するかを問いません。XL、XC、およびRはほとんど常に位相がずれており、インダクタとコンデンサには周波数によって変化するリアクタンスがあるため、インピーダンスはそれらを組み合わせて計算を行うための方法です。
部品の高インピーダンス接続は、低電流で機能するように設計されています。ICのリセットピンを考えてみましょう。多くの電流を必要としないため、高インピーダンス接続となります。一方、LEDのようなものは、逆バイアスで接続されない限り、低インピーダンス接続となります。逆バイアスでは、PN接合は電子を流さないので、接続は高インピーダンスになります。
お役に立てれば幸いです。