시간 지연 릴레이와 이들의 동작 방식은 매우 혼란스러울 수 있습니다. 아래는 시간 지연 릴레이의 몇 가지 보다 보편적인 기능 간의 차이에 대한 개략도 입니다. 제품을 살펴볼 때, 이런 기능 중 일부는 입력 또는 제어 접점과 함께 일정한 전원이 필요할 수 있기 때문에 규격서를 꼭 살펴보십시오. 특히 플래셔(flasher, 깜빡임)나 반복 주기와 같은 반복 기능만 있을 경우, 약간의 변종도 있을 수 있습니다.
플래셔(Flasher)
이 타이머는 표시등 또는 알람에 가장 보편적으로 사용됩니다. 릴레이에 전원이 인가되면, 릴레이는 설정된 시간 동안 전원을 공급했다가 동일한 설정 시간 동안 전원을 차단합니다. 그리고 전원이 제거될 때까지 이를 반복합니다.
인터벌(Interval)
릴레이에 전원이 인가되면 타이머와 함께 전원 공급을 시작합니다. 설정 시간이 끝나면 릴레이는 전원 공급을 차단할 것입니다. 전원을 제거했다가 다시 인가하면 타이머는 재설정됩니다.
오프-지연(Off-Delay)
전원이 인가된 릴레이의 (트리거)입력 접점에 전압을 인가하는 동안 릴레이는 전원을 공급하며, 입력 접점의 전압이 제거되면 타이머는 시작합니다. 그리고 타이머가 만료되기 전까지 릴레이는 전원을 공급할 수 있는 상태를 유지할 것입니다. 타이머가 만료되기 전에 입력 접점에 전압을 다시 공급한다면 타이머는 재설정될 것입니다. 입력 접점에 전압이 제거된 후에도 릴레이는 전원을 공급할 수 있는 상태여야 하기 때문에 일반적으로 전원 접점 과 제어 또는 입력 접점을 가지고 있습니다.
온-지연(On-Delay)
입력 접점에 전압을 인가하면 타이머는 시작됩니다. 타이머가 만료될 때까지 릴레이는 전원을 차단한 상태를 유지하다가, 타이머가 만료되면 전원을 공급합니다. 타이머를 재설정하려면 입력 접점에 전압을 제거한 후 다시 인가해야 합니다.
원샷(One Shot)
이 기능은 입력 접점에 전압을 인가하면 설정 시간 동안 릴레이가 전원을 공급할 수 있습니다. 타이머를 재설정하기 위해서는, 제어 또는 입력 접점에서 전압을 제거한 후 다시 인가해야 합니다.
반복 주기(Repeat Cycle)
플래셔 기능과 마찬가지로, 이 기능은 릴레이의 온/오프를 반복합니다. 차이점은 이 릴레이에는 온 및 오프 시간 둘 모두를 제어할 수 있는 두 개의 타이머 제어가 있습니다. 어떤 릴레이는 온 타이머가 먼저 시작하고 다른 릴레이는 오프 타이머로 시작할 것입니다. 여러분의 설계에 사용되었다면, 어떤 타입인지 확인하기 위해서는 규격서를 살펴봐야 할 것입니다.
스타 델타 제어기(Star Delta Controller)
이 릴레이는 특히 3상 모터에 시동을 걸기 위해 사용됩니다. 스타 결선(일반적으로 Y모양 회로로 알려짐)으로 모터를 시동하면 전력의 1/3만 소비할 뿐만 아니라 토크도 동일하게 1/3 감소합니다. 일정 시간이 지나면 접점이 델타 결선으로 전환하여 최대 전원으로 다시 공급받을 수 있습니다. 이는 전원 공급 장치의 초기 전류 소모량을 줄이는 데 사용됩니다. 일반적으로 시작 시간(start time)을 따로 설정하거나, 스타 환경 설정에 시간이 포함되어 있을 것입니다. 시작 시간이 만료되면 위상이 단락 되는 것을 방지하기 위해서 프리셋(Pre-set) 시간 동안 접점을 완전히 분리할 것입니다.
영문 원본: Time Delay Relay Functions