時間遅延リレーは、「電源投入」時にタイミングサイクルを開始するか、またはデータシートのタイミング図で入力電圧、信号または、スタートとして知られているタイミングサイクルを開始するための別の入力線を使用することによってタイミングサイクルを開始します。各データシートのタイミング図は、機種やデバイスの設定によって異なるため、確認する必要があります。
この入力波形を見ることは非常に重要で、再トリガ可能なデバイスが必要かどうか、入力がオンのままであるか、パルスであるか、あるいはタイミング機能が動作するか完了する前にオフにできるかどうかを判断するのに役立ちます。さらに、時間遅延リレーを駆動する回路から、周波数やスイッチ機能(N.O./N.C.)などの情報を得る必要がある場合もあります。
下図のオンディレイの例をご覧ください、どちらも再トリガできません。
H3CR-A/-AP/-AS/-A-301(11ピンバージョン)
このモデルはオンディレイを初期化するスタートパルスのみ必要で、最初のパルスの立ち上がりからタイマが開始し、タイミングサイクルが完了するまで再トリガすることができません。

H3CR-A8/-A8S/-A8-301(基本的に同じですが、8ピンバージョン)
このモデルはオンディレイを初期化するため連続した電圧を必要とし、電圧が印加されるとタイマが開始し、電圧が停止されるまで動作します。

このシリーズの全タイミングチャートと再トリガ可能な図については、次の13~15ページを参照してください。
https://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/cat/h3cr-a_ds_j_11_1.pdf?id=193
H5CXシリーズのタイミング図については、次の20~24ページを参照してください。
https://www.fa.omron.co.jp/data_pdf/cat/h5cx-_-n_sgta-028_5_9.pdf?id=207
以下もご参照ください。
時間遅延リレー機能
品番一覧
H3CR-A AC100-240/DC100-125
H3CR-A8-302 DC24
H3CR-AS AC24-48/DC12-48
H3CR-A AC24-48/DC12-48
H3CR-A8 AC100-240/DC100-125
H3CR-A8E AC/DC24-48
H3CR-A-301 AC100-240/DC100-125
H3CR-AP AC100-240/DC100-125
H3CR-A8-301 AC24-48/DC12-48
H3CR-A8E AC100-240/DC100-125
H3CR-AP AC24-48/DC12-48
H3CR-A8 AC24-48/DC12-48
H3CR-A8-301 AC100-240/DC100125
H3CR-A-300 AC24-48/DC12-48
H3CR-A-301 AC24-48/DC12-48
H3CRA8AC100240DC100125Q1
H3CR-A8S AC24-48/DC12-48
H3CRAAC2448DC1248Q1
H3CRA8EAC100240DC100125Q1
H3CRA8AC2448DC1248Q1
H3CR-A-300 AC100-240/DC100-125
H3CRA8EACDC2448Q1
H3CRAAC100240DC100125Q1
OSA-A3
H5CX-A11D-N DC12-24/AC24
H5CX-L8-N AC100-240
H5CX-A11S-N AC100-240
H5CX-L8E-N AC100-240
H5CX-ASD-N-DC12-24/AC24
H5CX-L8D-N DC12-24/AC24
H5CX-A11-N AC100-240
H5CX-AD-N AC24/DC12-24
H5CX-A-N AC100-240
H5CX-AS-N AC100-240
H5CX-A11SD-N DC12-24/AC24
H5CX-L8SD-N DC12-24/AC24
H5CX-L8SD AC24/DC12-24
H5CX-AD AC24/DC12-24
H5CX-A11 AC100-240
H5CX-L8S-N AC100-240
H5CX-BWSD-N DC12-24
H5CX-L8D AC24/DC12-24Q
H5CX-A AC100-240
H5CX-ASD AC24/DC12-24
H5CX-AS-AC100-240
H5CX-L8ED-N DC12-24/AC24
H5CX-L8 AC100-240
H5CX-BWSD
H5CX-A11D AC24/DC12-24