時間遅延リレーとそれがどのように正確に機能するかについては、非常に紛らわしくなっています。以下に示すのは、時間遅延リレーのいくつかのより共通している機能の違いを一般化したチャートです。これらの製品では、入力接点または制御接点とともに定常的に電力を必要とするものがあるので、製品を確認するときは、必ずデータシートを確認してください。また、特にフラッシャーやリピートサイクルなどの繰り返し機能しかない場合は、多少の仕様の違いが生じる場合もあります。
フラッシャー
このタイマは、インジケータランプまたはアラームで最も一般的に使用されます。電圧が印加されると、リレーは設定された時間だけ励磁され、その後同じ設定時間だけ非励磁状態となり、電圧が供給されなくなるまで繰り返します。
インターバル
電圧が印加されるとリレーが励磁され、タイマを始動します。設定された時間が経過すると、リレーが非励磁状態になります。電圧供給を停止してから再び電圧を印加することによりリセットされます。
オフ・ディレー
リレーは、入力電圧があるときは常に励磁されます。入力電圧が除去されると、タイマが動作を開始します。リレーはタイマが切れるまで励磁されています。タイマが切れる前に電圧を再び印加すると、タイマがリセットされます。入力電圧が停止された後、リレーは励磁されるため、通常、供給電圧接点と制御接点または入力接点があります。
オン・ディレー
入力接点に電圧をかけるとタイマが始動します。リレーはタイマが時間切れになるまで非励磁のままであり、タイマが切れるとリレーが励磁されます。リレーをセットするには、入力電圧の供給を停止して、再度印加します。
ワンショット
これらは設定された時間の間、リレーを励磁します。タイマを再スタートするには、制御接点または入力接点から供給電圧を停止し、再度印加しなければなりません。
リピートサイクル
フラッシャー機能と同様に、これはリレーをオンとオフに切り替えます。これらのリレーには2つのタイマ制御があり、オン時間とオフ時間の両方を設定できるという違いがあります。これらのリレーには、最初にオンタイマを始動するものとオフタイマを始動するものがあります。このことが設計に関係している場合には、データシートを見て、どれが適切かを判断する必要があります。
スター・デルタ・コントローラ
このリレーは特に、3相モータの始動を支援するために使用されます。スター形(より一般的にはY形として知られます)構成でモータを始動すると、消費電力が1/3になりますが、トルクも同じように低下します。しばらくして、接点はそれをデルタ構成に切り替え、フルパワーに戻します。これは電源からの初期消費電力を減らすために使用されます。通常、開始時刻、またはスター構成で動作する時間を設定します。その時間が経過すると、3相短絡を防ぐために、事前に設定した時間の間、リレー接点は完全に遮断されます。