Digi-Key는 부가 가치 및 맞춤 제작 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 서비스를 통해 고객은 Digi-Key 기술 및 제품 유통 팀의 전문 지식과 자원을 활용해 제품 설계, 조립 및 개발 시간을 단축함으로써 출시 시기를 앞당기거나 총 소유 비용을 절감할 수 있습니다.
Digi-Key에서는 다음과 같은 부가 가치 및 맞춤 제작 서비스를 제공합니다:
-
Digi-Reels: 제조업체의 큰 릴로부터 만든 연속된 컷 테이프로 된 부가 가치 사용자 지정 수량 릴로, 18인치의 리더와 트레일러를 컷 테이프에 붙인 다음 전자 산업 연합(Electronics Industries Alliance, EIA) 표준에 따라 플라스틱 릴에 다시 감습니다. 기판 제작에 픽 앤 플레이스 장비를 사용하지만 공장 릴 전체를 사용한다는 보장이 없는 고객에게 특히 유용합니다. 최소 주문 수량이 없기 때문에 하나의 부품이 필요하든 천 개의 부품이 필요하든 Digi-Key는 여러분이 필요한 Digi-Reel을 만들어 드릴 수 있습니다!
-
Digi-Spools: 컷 테이프 형태와 유사하게, 일부 지정된 열 수축 튜브, 훅업 전선 및 다중 도체 케이블에 한해 길이를 맞춤 제작할 수 있습니다. 지정 길이의 증분으로 주문할 수 있으며, 제품 요약에 피트 단위로 판매되는 부품은 'FEET’로 미터 단위로 판매되는 부품은 'METER’로 표시되어 있을 것입니다.
-
헤더 재단: Digi-Key에서는 각 고객 주문에 따라 여러 유형의 암수 헤더 커넥터를 맞춤 접점 길이로 자를 수 있습니다. 스루홀, 직각 및 표면 장착형을 포함해서 1행 및 2행 헤더가 다양한 핀 수로 가능합니다.
-
프로그래밍: Digi-Key에서는 여러 다른 제조 업체의 매우 다양한 마이크로컨트롤러, 발진기, EPROM, EEPROM, 플래시, PLD, CPLD 및 FPGA 제품에 대해 고객 사양에 맞게 맞춤형 프로그래밍 서비스를 제공하고 있습니다. 맞춤형 프로그래밍과 더불어, IC 라벨링, 여러 색상을 선택할 수 있는 잉크 도팅(ink dotting) 및 맞춤형 릴 서비스 또한 가능합니다. 제품 세부 정보 페이지 상단에 있는 메모는 해당 부품을 Digi-Key에서 프로그래밍 할 수 있음을 나타냅니다. 새로운 소자들과 소자의 지원 옵션은 지속적으로 추가되고 있습니다. Digi-Key의 맞춤형 프로그래밍에 대한 자세한 내용은 1-800-344-4539 x55725 또는 custom.orders@digikey.com 으로 문의하시기 바랍니다.
-
리본/모듈식 케이블 조립품: 표준 케이블 조립품 외에도 여러 제조업체 케이블 조립품이 많은 다양한 형태로 맞춤 제작 가능합니다.
-
맞춤형 팬 및 하네스: 고객 도면에 근거하여 180개 이상의 다양한 팬 맞춤형 케이블이 가능합니다.
-
열 수축 튜브: 재고로 있는 열 수축 튜브 제품들을 필요한 길이와 수량에 맞게 절단이 가능합니다. 여러 형태 및 색상이 가능하며, 길이는 최소 ½인치까지, 공급 지름은 최대 3인치까지 제공 가능하며, 아마 그 이상일 수도 있습니다.
-
연성 평면 케이블 및 조립: Digi-Key에서는 고객의 요청 사항을 수용하기 위해 케이블을 (요청 길이에 맞춰)자르고, 레이블링을 하고, 핀으로 종단하거나 커넥터를 부착하는 등의 기능을 제공하고 있습니다. 종단 처리된 케이블 대부분은 TE Connectivity사의 접점과 하우징이 사용됩니다. 일반적으로 0.050인치 및 0.100인치 피치의 케이블이 이러한 케이블로 제작 가능합니다.
-
배터리: 배터리 팩을 수축 포장과 다양한 종단 옵션을 사용하여 여러 구성으로 결합시킬 수 있습니다.
-
함체 수정: 고객 설계에 맞게 표준 규격품인 함체를 수정할 수 있습니다. 이러한 수정에는 가공, 홀, 절단, 실크 스크린 또는 직접 인쇄가 포함될 수 있습니다. 랙 조립을 포함한 랙 수정도 가능합니다. modenclosures@digikey.com 으로 요청 사항을 보내주십시오. 이름, 전화번호, 회사명(또는 고객 번호)가 반드시 포함되어야 합니다. 치수 도면을 포함해서 보내주셔야 하며, .stp .igs. dwg .dxf .pdf로된 캐드 파일을 보내주시면 됩니다. 실크 스크린 및 직접 인쇄를 위한 아트웍 파일은 어도비 일러스트레이터가 선호됩니다.
-
DIN 레일: DIN 레일 제품을 길이에 맞게 절단하는 서비스로 American Electrical Inc사 DIN 레일이 특별히 사용됩니다. 슬롯형 및 비슬롯형 탑 햇(top-hat) 형태의 DIN 레일이 사용 가능하며 가장 가까운 인치까지 길이를 잘라 드립니다.
-
LED 비닝(binning): 주문 요구 사항에 필요한 LED 비닝 코드를 기재하거나 Digi-Key의 기술 팀에 연락하시면, Digi-Key에서는 여러분이 필요로 하는 비닝 요구 사항을 제공해 드리거나 Digi-Key에서 재고로 보유하고 있는 제품의 비닝 코드가 무엇인지를 알려드릴 수 있습니다.
-
3M 맞춤 제작 제품 이용: 3M의 맞춤형 컷 제품은 3M 기술을 통해 사용자의 필요에 맞는 정확한 형태, 크기, 기능 요구 사항을 충족합니다. 3M 맞춤형 컷 제품은 기판용 라미네이팅 접착제, 정밀 커팅 또는 다이 커팅, 슬리팅, 스풀링, 레벨 권선 등의 어떤 작업에서도 사용자의 정확한 사양 및 제조 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 높은 내고온성 표면지(facestock)로 된 추적 레이블은 PCB 조립 과정의 웨이브 납땜 및 리플로와 같은 열악한 조건에서도 잘 견딥니다. PC 카드를 조립할 때는 다이 컷 접착 필름으로 몇 초 만에 단단하게 접착할 수 있습니다. 보호 테이프는 LCD 제조, 포장 및 배송 중에 흠집이 나지 않도록 방지합니다(흠집이 날 경우 가독성이 저하될 수 있음). 방열판을 부착할 때는 열 전도성 감압 접착 테이프로 효율적인 열 인터페이스를 제공합니다. Digi-Key를 통해 고객의 이차 서비스에 대한 견적을 받아볼 수 있습니다. 3M에서 제공하는 옵션에 대한 자세한 내용이나 도움이 필요한 경우 CustomCut.3MProducts@digikey.com 으로 문의해 주세요. 이 이메일 주소로 아웃라인 치수 도면을 보내주시기 바랍니다.
-
Digi-Key에서는 고객의 요구 사항에 따라 취급하는 거의 모든 항목을 커스터마이징할 수 있습니다. 자세한 정보는 Digi-Key로 문의하시거나 여기 TechForum에 문의하시기 바랍니다.!
질문:
모든 컷 테이프 제품들을 Digi-Reel에 감을 수 있나요?
일반적으로 얘기하자면, 그렇습니다. 대부분의 경우 Digi-Reel 포장이 (가능하면)Digi-Key 웹사이트에 기재되어 있을 것입니다. 접점과 같은 일부 ‘테이프’ 부품들은 리더와 트레일러를 붙일 종이/플라스틱으로 된 실제 컷 테이프가 있는게 아니어서 Digi-Reel로 만들 수 없습니다. 궁금한 부품이 있을 경우, Digi-Key에 연락하시면 부가 가치 공정을 진행 할 수 있는 지 확인해 줄 수 있습니다.
Digi-Reel을 정전기 민감형 컷 테이프 스트립으로 만들 수 있나요?
네.
주문한 모든 컷 테이프 또는 벌크 부품들은 동일한 원 재조업체 릴로부터 만들어지나요? 아니면, 다수의 뒤섞인 릴로부터 만들어지나요?
견적서 또는 주문 참고사항에 반드시 "연속 스트립(continuous strip)"을 지정해서 요청하십시오. 하나의 연속된 테이프 스트립이 요구된 경우, 만약 부가 가치 그룹에서 하나의 큰 제조업체 릴로부터 여러분의 컷 테이프 수량을 얻을 수 없다면 배송 전 선택할 수 있도록 고객 서비스 부서에서 여러분에게 연락할 것입니다. 일부를 다른 릴 또는 다른 로트 코드(lot code)에서 추가해야 할 경우 Digi-Key에서 취해야 할 단계를 지정할 수도 있습니다. 그렇지 않고 주문 참고사항에 명시하지 않은 경우 주문한 수량은 하나의 연속 스트립 또는 여러 개의 쪼개진 스트립으로 갈 수 있습니다.
아래 게시글도 참고하시길 바랍니다.
맞춤형 직사각형 케이블 조립품
부가 가치 서비스 종류
Digi-Reel에 대한 세부 정보
Digi-Spool - Digi-Key에서 새롭게 제공되는 서비스
Digi-Key의 3M 맞춤형 다이 컷
함체/박스의 수정
연락처
맞춤 제작 문의:
custom.orders@digikey.com 또는 1-800-344-4539 x55725
3M 맞춤 제작 제품:
CustomCut.3MProducts@digikey.com
함체 수정:
modenclosures@digikey.com
-이름, 전화번호, 회사명(또는 고객 번호) 및 원 함체의 부품 번호와 함께 필요한 수정 사항이 나와 있는 도면을 반드시 포함하여야 합니다.