Digi-Reel – 그들은 무엇이며, 왜 도움이 되고 어떻게 확인하는 가
Digi-Reel의 공식적 정의는 다음과 같습니다.
Digi-Reel® 이란 제조업체의 릴에서 고객님이 주문한 수량의 연속된 컷 테이프를 릴에 다시 감아드리는 주문 제작 릴 포장을 말합니다. 자동화 기판 조립 장비에 딱 맞게 투입할 수 있는 스프라켓 구멍이 있는 18인치의 리더와 트레일러를 부착한 후 전자 산업 협회(EIA) 표준에 맞게 플라스틱 릴에 다시 감습니다. 대부분의 경우 저희는 이러한 품목을 고객님의 주문에 맞게 조립 및 포장하여 당일 선적할 수 있습니다. 만약 본 작업을 수행할 수 없는 경우에는 고객님께 연락 드립니다.
이것이 정말로 의미하는 것은 무엇인지 그리고 문자 상의 정의를 넘어 그들이 어떻게 생겼는지 설명해 보겠습니다.
맨 처음부터 시작해보겠습니다. 릴 포장된 제품들은 일반적으로 제조사 포장 상태로 배송됩니다. 예를 들어, Yageo의 RC0402FR-071KL은 10,000개짜리 큰 릴로 Digi-Key에 배송됩니다. 그러면 Digi-Key는 이 10,000개짜리 릴을 여러분이 주문한 더 작은 수량으로 제조사 포장을 잘라 나눕니다.
Digi-Reel은 컷 테이프에 리더와 트레일러를 추가하는 부가 가치 공정입니다. 기판 조립을 위해 픽앤플레이스 장비는 사용하지만 제조사 전체 릴을 사용할거란 보장이 없는 고객에게 특히 도움이 됩니다.
Digi-Reel은 적절한 크기의 릴과 두 개의 빈 컷 테이프(리더와 트레일러로 사용) 그리고 부품이 담긴 컷 테이프 스트립으로 구성될 것입니다. 부품이 담긴 스트립 전후에 황동 심(brass shim)과 노란색 테이프를 사용하여 컷 테이프 스트립을 연결합니다.
리더와 부품이 담긴 스트립 사이의 이음새 예시:
스트립 조립 시 구조 강도를 보강하기 위한 후면의 황동 심 예시:
일반적으로 묻는 몇 가지 질문 :
어떻게 Digi-Key 부품 번호로 Digi-Reel임을 확인할 수 있나요?
A: -6-ND 또는 DKR-ND와 같은 접미사로 부품번호는 식별 가능할 것입니다. Digi-Key 부품 번호 구조에 대한 자세한 내용은 다음 TechForum 게시물을 참조바랍니다. TR, CT, DKR 그리고 ND등의 Digi-Key 접미사는 무엇을 의미하는가?
모든 컷 테이프 부품들을 Digi-Reel로 감을 수 있나요?
A: 접점과 같은 일부 테이프 부품의 경우 리더나 트레일러를 붙일 종이/플라스틱 테이프가 없기 때문에 Digi-Reel로 만들 수 없습니다. 의심스러운 부품이 있을 경우 Digi-Key에 연락하시면 부가 가치 공정을 수행할 수 있는지에 대해서 확인해보겠습니다.
리더와 트레일러는 얼마나 긴가요? 리더와 트레일러는 무엇으로 만들어졌나요?
A: 18인치. 제조사 포장과 유사한 비어 있는 컷 테이프 스트립입니다.
Digi-Reel는 정전기 민감(용) 테이프 스트립으로 제작할 수 있나요??
A: 네.
Digi-Reel은 특정한 방향으로 릴에 감겨 있나요?
A: 네. Digi-Reel의 구멍이 여러분을 향한 상태라면 스프라켓 구멍도 같은 위치에 있을 것입니다. 테이프는 시계 방향으로 풀릴 것입니다.
영문 원본: Details about Digi-Reels