Digi-Reels(デジ・リール)-それらが何であるか、なぜ役立つか、それらを識別する方法
Digi-Reel®は、製造業者のリールから作られた、連続したカットテープのお客様ご要望数量のリールです。18インチのリーダーとトレーラーが取り付けられているため、スプロケットの穴が整列し、自動ボードアセンブリ装置に直接、かつ、完全に供給され、その後、Electronics Industries Alliance(EIA)規格に従ってプラスチックリールに巻き戻されます。ほとんどの場合、お客様のご注文に合わせてこのリールテープを組み立て、同日に発送することができます。ご注文に応じられない場合はご連絡させていただきます。
Digi-Reelの側面とその追加の実装アプリケーションが標準で定義されていることについて、さらに詳しく説明します。
リール製品は、通常、メーカーのパッケージでDigi-Keyに出荷されます。たとえば、YageoのRC0402FR-071KLは、10,000個の大きなリールで出荷されます。Digi-Keyでは、つぎに、これらのメーカーのパッケージを注文に応じて小分けし、より少量の工場サイズのリールに切断します。
Digi-Reelは、リードストラップとテールストラップを追加してテープを切断する付加価値プロセスです。これは、フルサイズのリールに対応する実装機をお持ちでないお客様にとって特に役立ちます。
Digi-Reelは、適切なサイズのリール、2本のブランクカッティングテープ(リードおよびエンドテープとして使用)、およびメインカッティングパーツテープで構成されています。メインカッティングパーツテープの前後に、真鍮のシムと黄色のテープでリードテープとエンドテープに接続されます。
リードテープとコンポーネントストリップ間の接続の例:

ストリップアセンブリの裏側に真鍮のシムを使用して、接続部の構造強度を高める例:

よくある質問:
Digi-Key品番でDigi-Reelを識別する方法は?
A:品番は、サフィックス-6-NDまたはDKR-NDで識別できます。 Digi-Key品番のサフィックスの詳細については、次のTechForumの投稿を参照してください:Digi-Keyのサフィックス、TR,CTおよびNDの意味は何ですか?
すべてのカットテープ部品をDigi-Reelsで提供できますか?
A:Digi-Reelは、コンタクトなどの一部の「テープ」部品については、Digi-Reelsでの提供をしていません。これは、この種の部品には、リードテープやエンドテープを取り付けるための紙/プラスチックテープがないため接続できません。ご質問のある部品については、Digi-Keyまでお気軽にご連絡ください。付加価値サービスを提供できるかどうかを確認させていただきます。
リードテープとエンドテープはどれくらいの長さですか?リードとテールのストラップは何で構成されていますか?
A:それぞれの長さは18インチです。これらは、元のパッケージと同様のブランクのカットテープストリップです。
Digi-Reelは静電気に敏感なカットテープストリップで作製できますか?
A: はい。
Digi-Reelはリールに特定のパッケージング方法を使用していますか?
A:はい。. Digi-Reelパッケージのプレートの穴が手前になると、スプロケット(送り)穴も同じ位置になります。テープは時計回りにほどけます。