テープやリールは部品の種類に応じたものが多く、通常は見落としても問題ありませんが、一部仕様に違いがあり、時には気になることがあります。これは、部品の種類やサイズによっては、ピックアンドプレースやSMT(面実装技術)マシンに搭載する必要があるため、重要なポイントです。リールのサイズ/直径は、部品のサイズと数量に基づきます。ご覧のように、これは部品配置の効率にも影響します。
幅
リール幅のことで、SMT装置によっては、ある幅までのリールしか扱えないものもあります。一般的なリール幅は、4mm、8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、44mm、および56mmです。
直径(リールサイズ)
リールの直径のことで、一般的に「リールサイズ」と呼ばれます。幅と同様に、SMT装置によっては、ある一定の直径までのリールしか扱えないものもあります。 リールは一般的に7インチ、13インチ、またはそれ以上です。一般的にはそれほど重要な仕様ではありませんが、一部のマシンやマシンのサブセットでは、ミニチュアリール(直径7インチ)しか扱えないものもあります。
ピッチ
リール上のテープのピッチのことで、部品から部品へのピッチを指す場合、「送りピッチ」と呼ばれることもあります。この仕様は、最近のほとんどの機械が調整できるので、一般的には関係ありません。これは、これは、パーツフィーダが自動送りピッチ検出機能を備えていない限り、部品の送りピッチを変更する際にSMTプログラム内で調整する必要があります。
紙テープとエンボステープ
紙テープは厚紙を薄くプレスしたような素材ですが、エンボステープは非常に薄いプラスチックタイプの素材です。コンポーネントフィーダは通常、どちらにも対応できるようになっています。
**非常に効率的なピック アンド プレースプロセスでは、プロセスをより効率的にする方法として、さまざまなリール幅とさまざまな部品の送りピッチを戦略的にマシンに配置し、部品をボードにマウントする時間を節約します。部品1個あたりのマイクロ秒の節約でも、1日に数千個、数百万個の部品を配置する場合、積み重なると大きくなります。
Digi-Reelの詳細については、以下をご参照ください。
Digi-Reels(デジリール)に関する詳細な情報
キャリアテープの種類については、以下をご参照ください。
https://multimedia.3m.com/mws/media/611487O/choosing-carrier-and-cover-tape.pdf