これは、2つのモーメンタリスイッチとリレーのみを使ってプッシュオン / プッシュオフ回路を作成する簡単な方法です。マイクロコントローラは必要ありません!
この回路のユニークな点は、モーメンタリスイッチを使用していることで、そのため起動と停止のアクチュエータ機能に「ソフトタッチ」の感覚を得ることができます。この回路の基本は、標準の非ラッチ型DPDTタイプのリレーをラッチ機能を持ったリレーに変えているところです。使用するリレーは、回路の仕様に合わせて選択されます。コイル電圧は、電源入力電圧と一致させてください。(この回路は、適切なリレーを選択することにより、AC回路でもDC回路でもどちらでも動作します)。リレーの接点定格は、負荷の電流要件に合わせて選択してください。使用するスイッチは、コイルの電流を十分扱えるだけの低電流スイッチで十分です。SPDTタイプのリレーを使うこともできましたが、DPDTタイプのリレーにアップグレードすることにより、電源がデバイスに供給する負荷電流は始動機能スイッチの経路を通らず、代わりに、専用の第2の接点を通るようにしています。