일반적으로, 대부분의 부품 또는 구성품들은 특정 표준 및/또는 표준 용어를 준수하지만, 특정 부품에는 예외가 있을 수 있습니다. 최근 Phoenix Contact에서 제조한 어느 한 계열의 특정 부품에서 흥미로운 것을 발견하였습니다. Digi-Key 부품 번호 277-5713-ND (Phoenix Contact 부품 번호 1786190)는 다음 커넥터 표준에 예외인 예시입니다.
상대 성별 대 접점 성별
많은 커넥터들이 다음과 같은 정의를 공유합니다: 금속 접점을 둘러싸는 플라스틱 하우징에는 성별이 있으며, 일반적으로 플러그 또는 리셉터클로 분류됩니다 (리셉터클은 때로는 잭이라고도 불립니다). 커넥터 내부의 금속 접점에도 성별이 있으며, 핀 또는 소켓으로 분류됩니다. 일반적으로 플러그로 분류된 플라스틱 하우징은 다른 플러그와 체결되지 않으며 리셉터클 대 리셉터클도 마찬가지 입니다. 금속 접점 또한 한 성별이 같은 성별과는 체결되지 않습니다.
표준 커넥터의 예
Digi-Key 부품 번호 A34234-ND (TE 부품 번호 5-103945-9)는 수 핀 접점이 10개이며 하우징은 플러그로 분류되는 IDC 직사각형 커넥터입니다. “상대물” 섹션에 있는 모든 상대 커넥터의 제품 요약을 보면 리셉터클을 의미하는 RCPT가 있습니다. 전체 카테고리가 이 형식을 따릅니다. 플러그 하우징인데 암 소켓이거나 리셉터클 하우징인데 수 핀인 경우가 있을 수 있지만, 대부분의 경우 하우징의 성별은 여전히 상대 커넥터의 반대입니다.
CP-2060-ND (MD-60)은 압착 또는 납땜이 가능한 수 핀 접점이 6개이며 하우징은 플러그로 분류되는 원형 커넥터입니다. “상대물” 섹션에 있는 상대 커넥터 모두는 리셉터클로 분류되어 있습니다. 용어와 일치하는 또 다른 카테고리입니다.
예외 커넥터의 예
277-5713-ND는 수 핀 접점이 4개인 플러그로 분류되어 있으나 상응하는 상대 커넥터도 암 소켓 접점이 4개인 플러그입니다(제품 요약과 부품 번호의 확인은 화면을 아래로 이동해 "상대물"을 확인해 보십시오). Phoenix Contact에는 현재 인쇄 회로 기판에 고정할 수 있는 진정한 헤더는 없다는 것을 알게 되었으며, 이는 엄밀히 말하자면 "리셉터클"은 없고 상대 플러그만 있음을 의미합니다. 다른 커넥터의 경우에서도 이 카테고리는 일관되어 보이며, 일부 상대 커넥터는 리셉터클이 아닌 "헤더"로 불립니다. 일부 커넥터 유형은 다른 커넥터와 동일한 정의를 가지고 있지 않습니다.
어떤 커넥터는 하나의 성별을 가지는 대신 편의를 위해 동일한 커넥터와 체결될 수 있도록 설계된 금속 접점을 가지고 있습니다. 다음은 이런 일부 직사각형 커넥터에 대한 링크입니다: https://www.digikey.kr/short/p2q2qvhc
다른 카테고리에서 발견될 수 있는 더 많은 예들이 있습니다. 이러한 불일치에 대해 질문이 있다면, 언제든 포럼에 문의해 보시기 바랍니다.