面実装型抵抗器のパーツマーキング

SMD抵抗器のサイズで0201(0603メートル法)、ほとんどの0402(1005メートル法)、および一部の0603(1608メートル法)は、物理的サイズが小さいため、 表示がありません。これらの抵抗値の確認は、実測で行う必要があります。

マーキングのある低オームの抵抗器の場合、小数点の桁にオーム記号を表す「R」、または別の文字が使用されるのが一般的です。 以下に、この例をいくつか示します。

0.22オーム(220mオーム):




0.02オーム(20mオーム):

乗数(最後の桁)が0の場合、これも小数点を意味します。


24オーム:

マーキングのある高オーム抵抗では、1~9の数字でゼロの数を示す乗数を表すのが一般的です。


10,000オーム(10kオーム):




10,000オーム(10kオーム):


*一般に、3文字表記は±5%の許容差、4文字表記は±1%の許容差となっています。


また、EIA-96マーキングルールとして知られる表記法があり、これは下表から部品のマーキング値を算出するものです。

最初の2桁の「コード」は「」を表し、「文字」は乗数、つまり加えたり減らしたりする「0」の数を表します。

例えば、AC0603FR-071K21Lは「09B」とマーキングされています。

  • 「09」 コードは121(オーム)というです。
  • B」は1x10という乗数を表します。

従って、マーキングコード「09B」は1210オーム、すなわち1.21kオームの抵抗値を表します。


メーカーにより表には若干の違いがある場合がありますが、どのような場合でも同じ値になります。以下は表の例です。


See also:
YageoのMFR抵抗器のサイズ違いについて
抵抗器の温度と定格電力の関係
Yageoの抵抗器RC_Lシリーズの品番体系
Yageo MMF抵抗器の品番内訳
Yageo AC0603FR-071K21Lチップ抵抗器のマーキングを識別する



オリジナル・ソース(English)