SMD抵抗器のコードの読み取り

SMD 抵抗器は通常、抵抗値を示すSMD抵抗器コードと呼ばれる3桁または4桁のコードで整然と表記されています。

3桁のSMD抵抗コードの場合、

  • 最初の2つの数字は、例えば、「22」は22オームというように、抵抗の有効数字を示します。
  • 3番目の数値は、最初の2つの数値に乗算する乗数、または最初の2つの数値に追加するゼロの数を示します。 たとえば、「223」は、22オームに10を3回掛けたもの、または3つのゼロがあることを意味し、22000オームまたは22kオームであることを示します。
  • 小数点を表す文字「R」が表示される場合があります。 たとえば、1.1オームは 1R1オームです。
  • 10オーム未満の抵抗値には乗数がありません。

ここでは、3桁のSMD抵抗器コードの例をご紹介します。

4桁のコードを読み取るには、3桁のコードと同じ方法を使用します。 唯一の違いは有効桁数です。 2桁ではなく3桁の有効数字があり、最後の数字は乗数または最初の3桁の数字に追加するゼロの数を示します。




オリジナル・ソース(英語)