在特定電路配置下,輸出電壓有時可能會高於輸入電壓。這將導致逆向電流狀況,並可能損壞您的電路。那麼,應該如何防止逆向電流的損害?
以下有3種常見的方法可以防止逆向電流 - 二極體,MOSFET 和 負載開關。
二極體
二極體提供最簡單且最便宜的逆向電流保護方法。但是,對於典型的二極體,二極體上的正向壓降將 Vcc 限制在 0.6V-0.8V,並增加了系統的功耗。
您可以選擇肖特基二極體以減少正向壓降,但它們較昂貴,而且有較多的逆向電流洩漏。
MOSFET
使用如下所示 2個 MOSFET 串聯的好方法。在 MOSFET 關閉時,可以阻止從兩個方向上來的電流。 MOSFET 的壓降低於二極體解決方案,但缺點是這種方法需要更多的空間。
負載開關
與 MOSFET 一樣,負載開關可在關閉時阻止兩個方向上的電流。它們還減少了佔地面積和物料清單(BOM)數量。
例如,德州儀器(Texas Instruments)的 TPS22963C 負載開關是用於逆向電流保護電路。
在通過 ON 引腳禁用元件並且 VOUT 被強制為外部電壓後,只有非常少量的電流將從 VOUT 流向 VIN。這將防止在外部電壓的電源上產生任何額外的電流負載。
更多保護設備資料:
電路保護裝置的區別
PTC自復式保險絲是否可以代替保險絲進行電路保護?