特定の回路構成では、出力電圧が入力電圧より高くなる場合があります。 これにより、逆電流状態が発生し、回路が損傷するおそれがあります。

逆電流から保護するには、ダイオード、MOSFET、ロードスイッチの3つの一般的な方法があります。
ダイオード
ダイオードは、逆電流保護の最も簡単で最も安価な方法を提供します。 ただし、標準的なダイオードでは、順方向電圧降下によりVccは0.6V〜0.8V電圧低下し、システムの電力損失が増加します。
順方向電圧降下を最小限に抑えるためにショットキーダイオードを選択できますが、それらはより高価です。 また、ショットキーダイオードは逆電流リークが大きくなっています。

MOSFET
以下に示すように接続された2つのMOSFETを使用すると、MOSFETがオフのときに両方向の電流をブロックできます。 MOSFET両端の電圧降下は、ダイオード方式よりも低くなります。 欠点は、この方法を構成するためにはボード上により多くのスペースが必要になることです。

ロードスイッチ
MOSFETと同様に、負荷スイッチは、オフのときに両方向の電流をブロックできます。 また、設置面積とBOM数も削減されます。

たとえば、TI TPS22963Cは、逆電流保護回路で使用されるロードスイッチです。 ONピンを介してデバイスが無効にされ、VOUTが強制的に外部電圧にされると、非常に少量の電流がVOUTからVINに流れます。 これにより、外部電圧を供給する電圧源への余分な電流負荷が防止されます。

電流保護デバイス情報については、TechForumの他のスレッドをご覧ください。