零件規格書中包含大量可能導致誤解的資料。以下列舉了一些普遍應用而且不斷重覆在技術詢問中的概念。
適用的條件和質量要求
- 無論是否明確說明,它們都適用。
- 它們與所評估的內容一樣重要,或許更勝。
- 它們經常出現在註腳或附屬細則中。
- 養成查看這些輔助資料的習慣︰就好像如果您母親告訴您她愛您,而你開始思考和詢問愛的範圍,這無疑意味著你已經長大了……
規格書是描述在指定測試條件下的設備狀態
- 指定的條件可能代表在實際使用中最接近可能遇到的情況。
- 它們也可能代表完全不切實際和不現實的東西。
- 亦或者介於兩者之間……
- 無論如何,應用中的條件可能會有所不同。
- 因此,應用中的設備表現/性能也可能存在差異。
- 規格書上每一個數字都有相應的解釋。
- 良好的規格書中還會提供有關零件狀態在通用變數(例如溫度)轉變時對其表現影響的資料。一般在數據特性中以「系數(coefficient)」一詞表達,並留意通常以表格和應用部分之間的圖表表示。
規格與特性的區別
- 規格是保證的(視條件和質量情況而定)
- 特性是不保證的,它們只是簡單地描述一些常見現象,並且需了解的是,某零件的一些例子並不常見。
- 如果不了解適用的條件和情形,那麼二者均無意義。
- 規格書中能夠被視為規範的部分通常非常少。
- 通常限於參數表中的最小值/最大值。
- 「絕對最大值(Absolute Maximum Values)」部分不計算在內。
- 如果描述內容中包含「典型(typical)」一詞,表示一項特性,不要太依賴這資料。
- 首頁、應用部分、圖表以及大多數以文字編寫的內容通常也不被視為規格。
規格書是表達它想表達的
- 這可能與您理解的含義不同。
- 甚至可能與大多數人所理解的含義截然不同。
- 規格書描述的零件並不會改變自身的特性以適應您的理解,並且規格書也不會依據您的喜好而改變。
- 如果您真的不理解規格書的某些部分,那麼最好停下來弄明白。這一點相當重要。