부품 규격서에는 충분히 오역할 수 있을 만한 많은 정보가 포함되어 있습니다. 다음은 상당히 일반적으로 적용될 수 있는 몇 가지 개념들이며, 기술 문의에 대한 응답에서 반복되는 주제들입니다.
조건 및 자격 요건의 적용
- 명시되어 있든 아니든 모두 적용됩니다.
- 충족하는 자격 요건만큼이나 중요하며, 아마 더 그럴 수도 있습니다.
- 종종 각주나 작은 활자체로 되어 있습니다.
- 이런 종류의 참고 정보를 찾는 습관을 기르십시오: 만약 여러분의 어머니가 여러분을 사랑한다고 말하는데 어떤 시험 조건과 자격 요건이 적용되는지를 묻는다면, 제대로 하고 있는 것입니다.
규격서는 명시된 시험 조건 하에서의 소자의 동작을 설명합니다.
- 명시된 조건은 실제로 발생할 것으로 예상되는 조건을 자세히 나타냈을 수 있습니다.
- 또한 완전히 비현실적이고 터무니없는 조건을 나타냈을 수도 있습니다.
- 아니면 그 사이 무언가…
- 이와는 무관하게, 여러분 제품에서의 조건은 다를 수 있습니다.
- 여러분 제품에서 소자의 동작/성능은 그 결과도 다를 수 있습니다.
- 규격서 내의 수치들은 그에 맞는 해석이 필요합니다.
- 좋은 규격서는 온도와 같은 일반적인 변수에 따라 부품의 동작이 어떻게 변하는지에 대한 정보도 제공합니다. 흔히 표와 어플리케이션 부분 사이에 위치하고 있는 그래프와 특성 표에서 "계수(coefficient)"라는 단어를 찾아보십시오.
사양과 특성에는 차이가 있습니다.
- 사양은 보장이 됩니다(조건 및 자격 요건에 따름).
- 특성은 보장되지 않으며, 몇몇 부품은 보편적이지 않을 수 있다는 이해 아래 그저 보편적인 것을 설명할 뿐입니다.
- 적용 조건과 자격 요건을 알지 못하면 두 가지 모두 의미가 없습니다.
- 규격서에서 사양으로 여겨지는 부분은 일반적으로 매우 적습니다.
- 일반적으로 파라미터 표에서 최소/최대 값으로 제한됩니다.
- ‘절대 최대 값(Absolute Maximum Values)’ 부분은 포함되지 않습니다.
- '평균(typical)'으로 설명되어 있다면 특성입니다. 확신하지 마십시오.
- 첫 페이지의 어플리케이션 부분이나 그래프 그리고 산문으로 작성된 대부분의 내용들도 사양으로 여겨지지 않습니다.
규격서는 말 그대로 규격서입니다.
- 여러분이 이해하는 의미와 다를 수 있습니다.
- 심지어는 대부분의 합리적인 사람들이 이해하는 의미와 다를 수도 있습니다.
- 설명된 부품의 특성이 여러분의 이해에 맞게 바뀌지 않을 것이며, 그리고 여러분의 기호에 맞게 규격서도 변경되지 않을 것입니다.
- 규격서의 일부분을 전혀 이해할 수가 없다면 잠시 멈춰 알아보는 것도 좋은 생각입니다. 아마 중요한 부분일 수도 있습니다.
영문 원본: Tips for reading datasheets