가끔 저자는 전자제품에 대해 배우고 싶은데 무엇을 주문해야 할까요? 라는 질문을 받곤 합니다. 물론 이는 여러 의미의 질문이라 여러 방향으로 답변이 될 수 있습니다. 그래서 자연스럽게 다른 좋은 질문에 답변하는 것처럼 우리만의 몇 가지 질문을 해야만 합니다.
- 전기 이론을 배우고 싶으신가요?
- 전자제품을 만들고 싶으신가요?
- 전자제품을 수리하고 싶으신가요?
- 마이크로컨트롤러로 작업을 하고 싶으신가요?
이 모든 것에 공통적인 한 가지는 무엇을 배우고 싶든 전자 공학에 대한 기초적인 이해가 필요합니다. 가장 기초는 옴의 법칙을 이해하는 것입니다. 옴의 법칙은 두 지점 사이의 도체를 통과하는 전류는 두 지점 사이의 전위차에 정비례한다고 밝히며 전압, 전류 그리고 저항 간의 관계를 설명합니다.
두 지점 사이의 전압 차이, 그 사이를 흐르는 전류 그리고 전류가 흐르는 경로의 저항에 관한 법칙입니다. 수학적으로, 옴의 법칙에서 V = IR이며, 여기서 V는 전압 차이, I는 암페어 단위의 전류 그리고 R은 옴 단위의 저항입니다. 주어진 전압에서, 저항이 높을수록 전류 흐름은 줄어듭니다.
Digi-Key에서는 여러분의 계산이 올바른 지 확인에 도움이 되는 온라인 옴의 법칙 계산기를 제공하고 있습니다.
기판을 만들거나 수리하려 한다면, 디지털 멀티미터(DMM)의 동작 원리와 기본적인 납땜 스테이션에 관한 지식을 필요로 할 것입니다. 납땜 스테이션은 부품을 납땜하거나 땜납 제거에 사용될 수 있으며, DMM은 부품과 보드를 시험하는 데 사용될 수 있습니다.
마이크로컨트롤러나 센서와의 작업으로 확장해 본다면, 세계는 더 넓어집니다. 아두이노 및 PIC 마이크로컨트롤러와 같은 인기 있는 칩 대부분은 보드와 튜토리얼이 이용 가능합니다. 훌륭한 학습 플랫폼인 싱글 보드 컴퓨터를 찾고 있다면, 라즈베리 파이는 적합한 선택이 될 것이며 많은 튜토리얼도 이용 가능합니다.
아래는 Digi-Key에서 제작한 몇 가지 훌륭한 학습 주제들입니다.
- 섭씨 온도 대 켈빈(절대) 온도: 문제가 될 때와 되지 않을 때
- 규격서를 읽는 팁
- 유도성 대 비유도성 저항
- W/mK 사양이란
- 스루홀 저항의 물리적 크기
- “오픈 드레인”이 무슨 뜻인가요?
- 인덕터 - 전류 정격 대 포화 전류
- LED 선택 시 피크 파장 대 주 파장
- 전자제품으로 작업하기 위해서는 어떤 도구가 필요한가요?
여러분의 학습과 관련된 질문은 무엇인가요?
여기에서 전기공학 학위를 취득할 수는 없겠지만 Digi-Key 기술자 및 엔지니어 팀에서는 여러분이 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 도와드릴 것이며, 여러분의 다음 프로젝트를 성공시킬 수 있도록 여러분 및 제조업체와 협력할 것입니다.
영문 원본: Learning electronics