저항의 유도성분은 회로를 만들 때, 특히 스위칭 또는 고주파 회로를 다룬다면 유의해야 할 매우 중요한 항목입니다. 대부분의 저항들은 인덕터의 구조와 매우 흡사합니다. 만들고자 하는 저항 값에 따라 결정되는 특정한 길이의 선 또는 피막을 가져다 세라믹, 플라스틱, 섬유유리 또는 다른 비전도성 물질로 만들어진 코어를 둘러 감습니다. 비유도성 저항은 아래 그림과 같이 한 방향으로 감았다 다시 반대 방향으로 감습니다.

대부분의 저항은 이와 같은 방식으로 제작되지만 재료들은 달라집니다. 예를 들어 피막 기반의 저항들은 보다 정밀한 것으로 알려진 선 대신 피막을 사용합니다. 탄소 피막과 헷갈리지 말아야 하겠지만, 세라믹과 탄소 혼합물은 권선이 없기 때문에 기본적으로 비유도성 입니다.
비유도성 저항이 유도성 저항 대신에 사용될 수 있다지만, 이것이 현실적인 목표가 될 수는 없을 것입니다. 유도성 저항들은 보통 제작 비용이 더 저렴하고 통상적으로 더 높은 정격 전력용으로 만들어지기 때문입니다.
DC 회로들은 자기장을 변화하게 만드는 전류 변동이 없기 때문에 저항의 인덕턴스에 대해 걱정할 필요는 없습니다.
비유도성 저항으로 특별히 제작된 저항들은 Digi-Key 웹 사이트의 특징 필터 아래에 비유도성으로 등록되어 있습니다.
현재 Digi-Key에 등록되어 있는 비유도성 저항를 보시려면 여기를 클릭하십시오.