W/mK 사양이란

W/mK는 미터-켈빈 당 와트를 의미하며 ‘k 값’이라고도 합니다. 'k 값’을 측정함으로써 열전도율을 비교할 수 있습니다. k 값, 또는 열전도율은 어떠한 단일 재료 내에서의 열 전달 비율을 나타냅니다. 재료의 k 값이 1 이라면, 1세제곱미터의 재료는 반대면과의 온도차이 1도 당 1와트의 비율로 열을 전달할 것이라는 것을 의미합니다. k 값은 1W/mK로 표현되며, 이 값이 낮을수록 재료는 열을 적게 전달할 것입니다.

이는 방열판을 부품에 붙일 때 필요한 열 재료를 선택하는 데 매우 유용할 수 있으며, 열 패드를 선택할 때 옵션을 좁히는데도 도움이 되는 검색 기준 입니다.




영문 원본: What is the specification W/mK