フォースセンシング抵抗

フォースセンシング抵抗って何だろうと思っていませんか?

簡単に言うと、FSR(Force Sensing Resistor)は、圧力がかかったりかからなかったりすることで抵抗値が変化する可変抵抗器です。フォースセンシング抵抗器は、「フォースセンサ」または「フォースセンシティブ抵抗器」と呼ばれることもあります。センサに力や圧力、機械的なストレスが加わると抵抗値が下がり、圧力が取り除かれると抵抗値は元の値に戻ります。

FSRは加えられた力に反応し、その値を測定可能な出力量に変換します。

図をご覧になり、FSRの基本的構造をご確認ください。

FSR Diagrm

FSRを使用するアプリケーションは、電子楽器、携帯電話、デジタルカメラ、タッチパッド、ゲーム機、GPSユニット、病院のベッドなど、数え切れないほどあります。

当社のサプライヤの1つが発行しているInterlink Electronicsの「FSR Integration Guide」は、FSRについて詳しく解説しており、非常に便利で有益な情報源です。

Digi-Keyで取り扱っているForce Sensing Resistors - Force Sensorsの例をいくつか見てみましょう。
Force Sensing Resistor - Touch Sensors



オリジナル・ソース(English)