この製品選択ガイドには、DigiKey.jpの産業設備カテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
このファミリの製品には、工具のバランシングや位置決め、巻き取り式ケーブルリール、ケーブル取り付け式コンセント筐体、手持ち式作業灯やストリングライト、安全マットなど、製造業や工業環境で使用するために設計されたさまざまな製品が含まれます。
選択属性
用途: デバイスが使用される機器または環境のタイプであり、通常、対象となるアプリケーションの特定の最低基準を確保するために、サードパーティによってテストおよび評価されます。
タイプ: デバイスのタイプ、形状、性質。
ケーブル長: ケーブルの長さ。この長さにコネクタが含まれる場合と含まれない場合があります。各データシートをご参照ください。
リール容量: ケーブルリールまたはホースリールを有するデバイスの場合、指定されたケーブル/ホース材料がそこに収まると予想される最大長。
ケーブルタイプ: ケーブルの仕様またはワイヤーのAWGサイズを示します。
ケーブル直径: 製品が使用するように設計されているワイヤ/ケーブル材料の公称直径または直径範囲を示します。
電圧: 通常、この電圧範囲は、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲外の電圧は、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
ランプワット数: ランプ固定具を組み込んだ装置の場合、その固定具が対応可能な最大ランプ電力。
定格電流(A): この定格は、通常の動作中にデバイスが消費すると予想される公称電流量を示します。
機能: バッテリ駆動やインライン変圧器など、機器のさまざまな機能や特性です。
承認機関: 製品が少なくとも認証機関の安全基準を満たしていることを示すものです。これらの機関は、政府機関または消費者の安全を守る民間の第三者機関などです。
製品例
| メーカー品番 | RBF-40T |
|---|---|
| DigiKey品番 | 1835-RBF-40T-ND |
| メーカー | Comus International |
| 詳細な説明 | Safety Light Hazardous, Safety |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | XALD164H29H7 |
|---|---|
| DigiKey品番 | 4008-XALD164H29H7-ND |
| メーカー | Schneider Electric |
| 詳細な説明 | Control Station Standard |
| データシート | ここをクリック |