輕鬆找到開關替換教學

開關是每個電路和商用電子產品中最常見的物料之一。它們的形狀、大小和功能各不相同,但都是用來斷開或閉合電路的必要元件。 問題是,開關中都含有可移動的機械零件,這些零件會磨損、彎曲和斷裂。沒有了功能良好的開關,你的電路,甚至可能你的整個設備都會停止工作。我們收到不少關於尋找替代開關的詢問,例如稱「我店裡的吸塵器開關壞了。你們這兒有嗎?」大部分情況下,只要我們能找到開關的規格,就可以找到 符合需求的開關。本貼文將介紹我們的技術人員和工程師在幫助客戶找到所需開關流程的具體步驟。

首先,我們需要確定所需開關的類型。 由於 DigiKey 擁有許多開關和配件,因此如果你不熟悉相關術語,那可能會有些困難。

如果你不了解這些開關,我的同事 Pat Sagsveen 寫了一篇開關教學,可幫助你辨別這些開關的類型和功能。

今天,我打算簡單介紹我們處理的最常見的開關之一:「翹板開關」。雖然我主要介紹的是這種開關,但你會發現,我在縮小所需規格範圍時所使用的方法與我尋找撥動開關或按鈕開關時所使用的步驟大體相同。

光是搖臂開關就有超過幾千個不同的選項,這有點讓人不知所措。 在尋找替換開關時,我們可以從三個主要參數或規格開始。

  • 你需要開關的具體功能有什麼?
  • 開關安裝的面板切口或孔洞的尺寸大小是多少?
  • 開關的電壓/電流額定值是多少?

所以,我要做的第一件事就是選擇現貨,也就是尋找今天可以出貨的選項。 如果你不著急或找不到任何選擇,可以在搜尋過程中隨時取消選擇此選項。 借助這一步驟會幫助收窄選擇範圍。

  1. 開關需要有什麼功能。 我今天介紹的開關很簡單,功能只有「開-關」。 選擇某個選項後,系統就會反白顯示該選項。 我選擇了「開-關」,選擇範圍進一步縮小。

注意: 我們在功能類別中最常犯的錯誤之一是關於瞬時開關的。 以啟動器開為例,啟動時,你向一個方向推動開關,如果它在切換後又反彈回來,那麼這就是瞬時開關。 因為通常處於關的位置,所以這是一個「關-瞬時」開關。 要了解有關功能和電路的更多資料,請點擊此處。

  1. 面板切口的尺寸是多少? 尺寸的測量以毫米為單位,我這裡的切割尺寸為 30 毫米長、22 毫米寬。 由於可能存在誤差,因此我通常會查看符合測量值 ±10% 範圍內的所有開關。 我也會詢問我的客戶,如果有可用的開關,是否有空間擴大此切口的尺寸。
    選擇符合長27-33毫米和寬20-24毫米的所有選項後,我的選項範圍繼續縮小了。
  1. 電壓和電流額定值是多少? 這些額定值應該能在開關的側邊找到。 在我的開關側邊印有以下數字:20A 125VAC和16A 250V-。

了解客人詢問的吸塵器是在 110V 的電壓下運行的,因此我將選擇較高的 20A 額定電流。 我選擇了額定電流為 20A 或更高的所有開關。 DigiKey 網站上的大多數開關的額定電壓都會與最高額定電流相關聯。 在這種情況下,如果我搜尋 250V 的額定電壓,可能就無法找到我正在尋找的開關。

使用這三個步驟,我已經將可能性縮小到更可控的選擇數量。

注意: 如果開關上沒有顯示這些額定值,可能需要你自己來決定電路的額定值。 如果你的裝置擁有電源,那麼該電源的最大電壓和電流是多少? 然後,你可以選擇符合或超過這些規格的開關。

接下來,我要檢視開關的電路規格。 通常可以透過查看開關底部來完成。

開關底部有四個 0.25 英吋的快速連接端子,分別標示為 1、1a、2、2a。 藉此,我可以快速辨識出有兩個電路(雙極),而且由於開關只有簡單的「on-off」功能,也只有單擲。 利用這些資料,我可以確認電路開關為 DPST(雙極單擲)。 由於開關擁有幾個 0.25 英吋快速連接,因此也可以驗證此項目在結果中是否正確。 在這種情況下,我們目前的篩選結果都是普通的 0.25 吋快速連接端子,符合要求。

現在現剩下不多的選擇數量,為方便客戶可以快速找到所需的應用要求,我會嘗試在不同參數項繼續縮小特徵範圍以選出偏好選擇。

例如,其中一些特徵為「致動器顏色」、「致動器類型(形狀)」、「致動器標記」和「照明類型」等。 雖然這些不會在功能上產生影響,但會起到不同的美學作用。 因此,我一直等到最後才從搜尋中刪除這些選項。 許多客戶需要更換零件只為讓他們的設備恢復工作,因此對於美觀方面的選項可以最後再看。

客戶手上的開關是有一個黑色的致動器、凹形、無照明及帶有「I O」絲印標示。

注意: 在標示記部分,如果「OI」及「O-」都是可選時,我建議一同選擇,因為製造商的描述很容易使二者產生混淆。

根據上述步驟,我幫助客戶將可選數量由數千縮小到個位數字,並為客戶提供了符合他所有要求的搖臂開關零件列表。

結論:

雖然我的搜尋範例非常具體,但是所採取的操作幾乎適用於我們銷售的所有開關,只需要做一些微小的更改即可,例如撥動開關需要注意致動器的長度和形狀、按鈕開關是否帶按鈕蓋、旋轉開關有多少個位置等。如果你花點時間逐一檢查選項,就能找到符合你的應用要求的開關替代料。如果你對尋找替換開關有任何疑問,歡迎隨時聯繫我們,只需在下面回复此貼文或將你的開關資料發佈在零件替代料區,我們的技術人員和工程師團隊將竭誠為你提供幫助。