ブレッドボードのヒント:ディストリビューションバスの選択

APDahlen Applications Engineer

ブレッドボードガイドに戻り、他の製作のヒントをご覧ください。

ディストリビューションバスは、ブレッドボードの便利な機能です。これらの「パワーレール」はブレッドボードの長さ方向に伸びており、回路素子の電源とグランドが常に近くにあるようになっています。この短い記事では、2バス4バスのブレッドボードの違いを探ります。

並べて見ると、2バスと4バスのブレッドボードはこの写真のようにほとんど同じに見えます。しかし、よく見ると青と赤のレールのマークが途切れています。

青と赤のシルクスクリーンが示すように、導通テストでは4バスブレッドボードの中央で途切れていますが、2バスのオプションではブレッドボードの全長にわたっています。

推奨される方法の1つを以下に示します。0.3インチ(7.62mm)のジャンパをブレッドボードに挿入するだけで、4レールが実質的に2レールになります。これにより、必要に応じてロジック回路をグランドと3.3Vまたは5.0V DCで囲むことができます。

技術的なヒント: ブレッドボード回路の安定性に関するこの投稿にあるように、回路の性能を向上させるためにバイパスコンデンサを入れることを忘れないでください。

ここでやめることもできるでしょうが、4バスのブレッドボードの合理的根拠について、まだ答えていない質問があります。

ミックスドサーキット

「ミックスド」という用語は、アナログとデジタルの混載を特長とする回路を表すのに使われます。4レール設計を使えば、ブレッドボードの片側にマイクロコントローラ、もう片側にアナログ回路を配置した、下図のような手法を使うことができます。レールは回路のニーズに合わせて調整されます。アナログ側にはオペアンプ用に±12V DCがあり、デジタル側にはデジタル回路用に3.3Vまたは5.0V DCがあります。

回路にクリーンな電源を供給するだけでなく、回路の性能を向上させる可能性もあります。セクション間の物理的な距離により、ある程度のノイズ耐性が得られます。一般に、電源レールはデカップリングが簡単です。また、単一のアース接続はノイズの低減に役立つ場合があります。

技術的なヒント: レギュレータを使用して、+12V DCレールからデジタルロジックに電力を供給することができます。古典的な手法は、7805レギュレータを5.0V DCロジック用に使うことです。効率を上げるには、スイッチング方式DC/DCコンバータの使用を検討してください。デバイスは、7805レギュレータのドロップイン代替品として使用可能です。

この情報がお役に立ちましたら、TechForumのブレッドボードに関する他のヒントもご覧ください。検索機能を使って「ブレッドボード」というキーワードで記事を探すことができます。

また、お互いに学びましょう。設計のヒントを共有してください。

幸運を祈ります。

APDahlen

ブレッドボードガイドに戻り、他の製作のヒントをご覧ください。




オリジナル・ソース(English)