摘要:
不同材料電阻的成分不同,這意味著結構上存在一些差異,並導致有不同特徵。做為在電子電路中應用數量很多的元件,我們要根據電路要求,選擇合適的電阻器來最佳化電路中調節和穩定電流與電壓,使設計在應用中獲得更精確可靠的結果。
電阻的成分屬性描述了製造電阻本身的材料,而不是安裝電阻的外部封裝材料或基板。不同的成分意味著結構上存在一些差異,並導致有不同特徵,使某些類型更適合某些應用,又或不適用於某些環境。
碳化物電阻
碳化物電阻是由含碳化物材料製成的塊體類型,該材料是透過將粉末狀碳與粉末狀陶瓷或其他耐溫電絕緣材料以及有機粘合劑混合而成。電流透過網狀的碳顆粒網路流動,這些碳顆粒在整個散裝材料中相互接觸;透過增加所用絕緣體的比例,這種導電網變得更細,材料的電阻率增加。早期的例子是簡單地把兩條電線繞在一個圓筒上,然後塗上油漆以指示電阻值並提供一定程度的保護。更現代的例子通常被封裝在酚醛樹脂外殼中,為導線提供了安裝功能,並為碳化物材料提供了一個容器,其特徵類似於鉛筆芯。
在20世紀60年代左右,由於成本的原因,碳化物電阻仍然被普遍使用了幾十年,儘管從那時起,這種優勢基本上消失了。碳化物電阻體積龐大;目前碳化物電阻的體積可能是其他技術中類似等級產品的十倍,且它們並不精確,目前範例的公差低至5%,但該數字僅指製造中的公差變化,它沒有考慮其他可能會影響產品測量值的因素:濕度可能會導致10%左右的公差變化,溫度則可能會導致10%左右的公差變化。由於這些敏感性,在生產過程中嘗試將其調整到精確值幾乎沒有意義。它們是最常見的電阻技術,幾乎只存在於通孔封裝中。形成其成分的碳是可燃的,因此在持續超載或發生故障時,它們經常會著火,並且它們的最高工作溫度顯著低於許多其他電阻技術。
儘管如此,由於其塊體結構,碳化物電阻在電氣上非常堅固,並且往往對靜電放電等高強度、短期超載事件具有異常的耐受性。在這方面,碳化物電阻通常比其他技術更堅固,達到一到兩個數量級。在其封裝的限制範圍內,它們還表現出相對較低的寄生電感,這在涉及快速瞬變的情況下通常是非常理想的。對於高度重視這些強度並能容忍其他缺陷的有限應用,碳組成電阻是一個合理的選擇。然而,在大多數情況下,其他類型的電阻將更好地服務於應用。
碳膜電阻
碳膜電阻是一種薄膜類型的電阻,使用碳作為電阻材料生產。與碳化物電阻相比,碳膜電阻的一個重大改進是:它們放棄了對電氣穩健性的測量,以提高精度、穩定性、小型化,並改善電流雜訊特性。其他薄膜型電阻傾向於進一步往這個方向發展,或者在這樣做的同時獲得更好的價格,這或許是目前設計的首選。這一種偏好的部分原因還在於碳相當易燃,而一般的替代品則不那麼易燃,而且產品出現問題時避免起火是相當普遍的需求。
隨著通孔類型的普及,碳膜電阻的普及似乎也在減少。雖然後者仍在使用,其他類型的薄膜電阻現在也採用通孔封裝,但表面黏著碳膜電阻很少。
陶瓷電阻
陶瓷電阻是基於其使用由陶瓷或陶瓷合成材料形成的電阻,這與其他電阻類型不同,後者可能在其結構中使用陶瓷材料,但不是電流流過的主要材質。它們是一種與碳化物電阻非常相似的塊體電阻,具有類似的脈衝耐受性、無電感特性。事實上,由於粉末陶瓷經常被用作碳化物電阻的一個組成部分,這兩者在分類上存在一定程度的重疊。然而,可以根據所使用的導電材料和將合成材料混合在一起的方式進行區分;碳化物電阻僅將碳用做導電介質,並使用有機粘合劑將其連接在一起,而陶瓷合成材料可包含金屬或金屬氧化物等其他導電材料,並透過燒結或熱熔製造技術將其連接在一起。“金屬陶瓷”(Cermet)是電位器中常用於此類材料的術語,相對於它們所取代的碳化物電阻,陶瓷電阻能夠在顯著更高的溫度下工作,儘管它們也往往表現出更大的溫度係數;這種組合,往往可轉化為產品工作範圍內30%左右的電阻變化。因此,它們不太適合小訊號使用,因此主要用於額定功率至少大於1瓦特的場合。
金屬元素電阻
具有“金屬”成分的電阻使用大塊金屬材料作為電阻材料,並且通常應用於遠低於1歐姆的電阻。它們主要用於電流測量應用中,在這種應用中,穩定、已知的低值電阻能夠準確測量大電流,而不會造成過大的電壓降和功率損耗。通常被稱為分流電阻(shunt),它們通常具有4接線端接,以實現開爾文式測量,進而允許測量電阻上出現的電壓,且與產品連接點處的介面電阻之間的干擾或誤差最小。
金屬膜電阻與薄膜電阻
金屬膜電阻和薄膜電阻基於類似的生產技術,其中電阻成分由透過氣相沉積製程技術施加到陶瓷基板上的金屬薄膜層(通常為微米級)形成,然後修整至所需的電阻值。“金屬膜”電阻和薄膜電阻之間的區別似乎是一個語境;在通孔電阻中,“金屬膜”電阻似乎更常見,其中碳膜電阻是替代品,而在晶片格式電阻中,“厚膜”可能是替代品,而“薄膜”似乎是首選。“薄膜”似乎是更傾向於精確聚焦產品的術語,而“金屬膜”似乎更常用於通用應用。
與碳膜產品相比,金屬膜電阻/薄膜電阻在精度、穩定性和雜訊性能方面取得了進一步的進步,通常也意味著主要對於突波事件需要花費進一步的成本。電阻成分的整體品質足夠小,因此此類產品容易受到靜電放電的損壞,更小的封裝尺寸和更高的電阻值會增加靜電引起損壞的可能性。這種少量的成分品質也使得薄膜電阻特別容易受到化學侵蝕,因為材料少量的損失或經過化學轉化進而導致失效。
整體來說,薄膜/金屬膜電阻是需要精度和參數穩定性,且成本適中應用的首選技術。尤其是在表面黏著封裝形式中,它們還因其低電感特性而備受青睞,並經常用於高速電路中。
金屬箔電阻
金屬箔電阻是由附著在絕緣基板上的相對較厚(幾微米或更多)的金屬箔製成的。在撰寫本文時,當需要精度和穩定性時,它們是首選技術,其公差可低至±0.005%,溫度係數低於1 PPM/°C。其他電阻的功率消耗等級為幾瓦特或幾十瓦特,同時隨時間和溫度保持極好的穩定性;此類電阻非常適合用於貿易相關的計量和其他應用,在這些應用中,在一系列條件下保持精度非常重要。
金屬氧化膜電阻
金屬氧化膜電阻是一種薄膜型電阻,其中電阻成分由某種金屬的氧化物而不是金屬本身形成。本質上,金屬氧化物是母體金屬在氧氣中燃燒殘留的產物,可以預見,這些材料相當耐高溫;因為很難點燃已經完全燃燒的東西……金屬氧化物電阻的主要優點來源於這種特性;與通常的碳膜和金屬膜電阻相比,它們具有更高的最高工作溫度和更好的脈衝負載處理特性。初始公差與碳膜產品中的公差相當,氧化膜產品提供較低的溫度係數;與氧化膜產品相比,金屬膜產品在這兩方面都有所改進。與碳基電阻相比,氧化膜電阻有望提供更好的雜訊特性,儘管不如金屬膜類型提供的那樣好。在額定功率為1 - 5瓦特的通孔封裝中最常見的情況是,氧化膜技術通常用於產生10 MΩ及更高範圍內的非常高的電阻值,儘管可提供從小於1歐姆級到更高電阻值的全範圍產品。
厚膜電阻
厚膜電阻,其中電阻成分透過類似於絲網印刷的方法沉積在基板上。這種製造技術的成本比薄膜沉積低,而且成分的厚度通常為幾十到幾百微米。雖然“薄”和“厚”薄膜產品之間的實際成分厚度可能會發生重疊,但沉積方法是區別的要素。
厚膜電阻中的成分所用的糊狀材料包含一種精細劃分的電阻材料,和一種更具電絕緣特性的材料的混合物,經烘焙後,該材料固化成具有類似於碳化物電阻的導電網狀微結構的玻璃狀物質。材料的差異和使用熱熔合製造技術代替有機粘合劑產生的電阻成分明顯低於碳化物電阻,且在參數上更穩定,但與許多其他電阻成分相比,仍然相對雜訊大且對溫度敏感。然而,電阻成分的整體品質往往比碳化物電阻小得多,因此厚膜電阻確實有可能對ESD和類似瞬態現象的損壞敏感,儘管它們可以提供遠高於碳化物電阻的最高工作溫度。為達到最終值而採用的修整方法和所用厚膜組合物的具體配方,對終端電阻的穩健性有很大影響,通常比薄膜電阻的穩健性會差一點。
厚膜電阻主要以表面黏著形式存在,目前作為一種通用電阻佔據主導地位,非常適合於需要較低成本(相對於薄膜電阻),且雜訊增加和穩定性要求不高的應用。例如,此類應用可能包括用於小型指示燈LED的鎮流器電阻或用於邏輯訊號的上拉電阻。
繞線電阻
繞線電阻以繞線的方式構造,主要以通孔和底座安裝的形式存在。它們的特點是低電流雜訊、良好的短期超載耐受性,並且通常存在非常顯著的寄生電感,在某些產品中,寄生電感透過使用別的繞線配置來緩解。不同產品,公差和溫度係數各不相同;可以實現設計精度低於0.1%的公差和溫度係數為幾十PPM/°C的產品,儘管在撰寫本文時,多個可用產品的指定公差更接近1%和200PPM/°C或更低。
總結
電阻是電子電路中應用數量很多的元件,我們根據電路要求,選擇合適的電阻器來最佳化電路中調節和穩定電流與電壓,使設計在應用中獲得更精確可靠的結果。
更多電阻技術的文章,請點選以下連結:
- 有感電阻和無感(無電感)電阻的區別
- 如何計算電阻的最大電壓
- 當您的 5環電阻器不是真的 5環電阻器時
- 電阻電壓係數 (VCR) 的影響
- 薄膜晶片電阻和厚膜晶片電阻 - 電流雜訊比較
- 通孔電阻的實體尺寸
小編的話:
相信透過這篇文章詳細的介紹,大家對電阻有了更進一步的瞭解。小小的電阻,也有這麼多基於材料科學的分類。充分瞭解這些材料電阻的特性,就可以在電路設計中進行準確的選型。您在電路設計中對電阻的選型有哪些問題、心得或經驗?歡迎分享和交流!