機器のダウンタイムを最小限に抑えることは、産業用制御システムにとって最重要事項です。これは、適切な押しボタンの選択に至るまで、機器設計の原動力となっています。この設計思想では、過酷な環境やかなりの酷使に耐える堅牢なスイッチを求められます。
この点はいくら強調しても足りません。ダウンタイムは非常にコストがかかります。従業員は仕事ができず、製品は生産されず、再び正常な状態に戻すには残業代が必要になる可能性が高いのです。
スイッチが壊れたら、技術者がトラブルシューティングを行い、できるだけ早くスイッチを修理か交換することが極めて重要です。産業環境では、技術者はスイッチの交換部品にすぐにアクセスできなければなりません。残念ながら、短期間で入手するのは困難です。
この記事では、代表的なスイッチファミリを取り上げます。学んだ知識は、一般的に、すべてのスイッチアセンブリおよび関連する産業用構成部品に適用できます。
代表的なスイッチ
スイッチ選びの秘訣は、デバイスのファミリ間の関係に注目することです。この記事では、 EAOのシリーズ04を選択し、このファミリの中から、プッシュボタンのみに絞って紹介します。 シリーズ04 ファミリの代表的なサンプルを図1と図2に示します。
これは限られた選択肢のように見えるかもしれませんが、ファミリ内の押しボタンアセンブリの組み合わせや順列は何十万通りもあります。例えば、スイッチエレメントのようにありふれたものでも、N.O. SPDTまたはDPDT、N.C. SPDTまたはDPDT、あるいはN.O.とN.C.の組み合わせがあります。各スイッチの構成は、シルバー、金メッキシルバー、パラジウムが使用可能です。これだけでも15種類のユニークなスナップアクション構成になります。
スローメークスイッチエレメントも選択可能です。ほとんどのスイッチ構成は、ネジ端子とプッシュインブレードの両方の構成で使用可能です。最後に、スイッチを積み重ねることもできます。可能性は無限です。その分、必要な構成部品を正確に見つけるのには流通上の困難もあります。
図1: EAOの照光式押しボタンアセンブリの写真
図2: EAOの押しボタン構成部品の拡大図(LEDなし)
相乗効果
DigiKeyは、EAOのシリーズ04構成部品を含む産業用制御スイッチの幅広い製品ラインを提供しています。これらデバイスの多くは在庫があり、即時出荷が可能です。たとえば、プッシュイン端子付きの金メッキシルバー接点を特長とするスローメークDPST(1N.C. / 1N.O.)スイッチが必要な場合、本稿の執筆時点において、DigiKeyでは、この品番 704.917.5 の在庫を各10個ご用意しております。
具体的な品番がお手元にあれば、DigiKeyの検索エンジンを使うのが簡単です。品番をお持ちでない場合や、類似の交換品または新しいスイッチをお探しの場合は、DigiKeyの検索エンジンの他に、別のソースも利用し補強する必要があります。以下のような2つの優れたリソースがあります。
-
EAOの.pdfカタログから部品を探し、手動でDigiKeyの検索エンジンに入力します。
-
EAOの対話型設定ツールで部品を検索し、ショッピングカートを自動的にDigiKeyに転送します。
技術的なヒント: 「EAOツールは、DigiKeyツールを補強するために使用されます。」というように、弊社は「補強」という言葉を慎重に使用します。DigiKeyの検索エンジンは、特定の部品を検索するために最適化されています。これは、特定の品番がわかっている場合に、迅速で使いやすいツールです。また、EAOのコンフィギュレータが特定のスイッチ構成を見つけるために合理化されていることも分かっています。この2つのツールは、EAOのショッピングカートを介してリンクされており、これには、ショッピングカートをDigiKeyに転送するための購入オプションがあります。これらを組み合わせると、ご要望のスイッチ部品をすばやく検索し、購入する優れた方法が得られます。
まとめ
おそらく今後、「単純な」押しボタンに関連するまた違った側面を取り上げます。例えば、どのような用途にパラジウムのスイッチが必要なのか?それまでは、DigiKeyのツールとオンラインツールの相乗効果を活用して、ご希望の部品を迅速にお探しいただけると幸いです。他の部品ファミリやメーカーで、同様の関係をぜひ探してみてください。
ご健闘をお祈りします。
APDahlen