ジェンダーチェンジャとコネクタセーバー

ジェンダーチェンジャとは


ジェンダーチェンジャは、同じタイプで同じ性別の2つのケーブルコネクタを接続し、互いに接続できるようにするハードウェアデバイスです。ジェンダーチェンジャは、オスケーブルをメスケーブルに、またはその逆に変換することができます。コンピュータや電子機器によく使用されます。

ジェンダーチェンジャは、次のようなさまざまな用途に使用できます。 ホームシアターネットワークのカスタマイズ、ケーブルのテスト、ケーブルの到達距離の延長、テレビやプロジェクタなどのデバイスとデスクトップとの接続、データ伝送を容易にするための2つの性別ケーブル間の互換性確立などです。


製品索引 ⟩ コネクタ、相互接続 ⟩ USB、DVI、HDMIコネクタ ⟩ DVI、HDMIコネクタアダプタ

Image

メーカー品番 GCHDMIFF
DigiKey品番 5214-GCHDMIFF-ND
メーカー StarTech.com
詳細な説明 アダプタコネクタ HDMI、レセプタクル ~ HDMI、
レセプタクル フリーハンギング
データシート ここをクリック

 


ジェンダーチェンジャは、RFアプリケーションのコネクタにもよく使用されます。もちろん、TNC、UHF、N、F、SMA、BNC、MCXなどのコネクタに限定されるものではありませんが、これらのタイプはよく見られます。


製品索引 ⟩ コネクタ、相互接続 ⟩ 同軸コネクタ(RF)

Image

メーカー品番 SF2993-6001
DigiKey品番 SF2993-6001-ND
メーカー Amphenol SV Microwave
詳細な説明 同軸コネクタ(RF) - アダプタ SMAプラグ、
雄ピン ~ SMAプラグ、雄ピン 50オーム
データシート ここをクリック

 


ジェンダーチェンジャを含む多くの異なるカテゴリがあります。長方形コネクタ、丸型コネクタ、そして下記の例のようなDSUBコネクタにもあります。


製品索引 ⟩ コネクタ、相互接続 ⟩ D-Sub、D型コネクタ ⟩ D-Sub、D字型コネクタアダプタ

Image

メーカー品番 30-9530
DigiKey品番 116-30-9530-ND
メーカー Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge
詳細な説明 アダプタコネクタ D-Sub、9ピン 雌 ~ D-Sub、
9ピン 雌 フリーハンギング
データシート ここをクリック

 


コネクタセーバーとは


コネクタ セーバーは、頻繁に脱着を繰り返すコネクタを保護する、オス端とメス端を1つずつ備えたアダプタです。多くの接続/切断サイクルを必要とする高価なテスト機器やコンポーネントにネジ止めされることがよくあります。

コネクタセーバーを使用するメリット

  • すべての消耗をセーバーに振り向けます
  • 接触による損傷を防ぎます
  • ケーブルアセンブリの寿命を延ばします
  • コネクタ性能の品質と完全性を維持します
  • プライマリコネクタインターフェースの使用率を低く維持します
  • 高価なコネクタおよびケーブルの修理や交換を防ぎます

コネクタが破損した場合、機器を修理するよりもコネクタセーバーを交換した方が通常は安価です。また、異種金属との接続が必要な場合に、腐食を避けるために使用することもできます。これは、時間と費用の両方を節約する良い方法です。


製品索引 ⟩ コネクタ、相互接続 ⟩ D-Sub、D型コネクタ ⟩ D-Sub、D字型コネクタアダプタ

Image

メーカー品番 A-DGC-000-15AB51
DigiKey品番 AE11602-ND
メーカー Assmann WSW Components
詳細な説明 アダプタコネクタ D-Sub、15 HD、雌 ~ D-Sub、
15 HD、雄 フリーハンギング
データシート ここをクリック

 



このタイプのアダプタを見るときには注意が必要です。見た目はまったく同じでも、中に回路が入っていて用途が変わるアダプタもあります。例えば、以下の製品はヌルモデムタイプのアダプタです。


 

Image

メーカー品番 2708753
DigiKey品番 277-2408-ND
メーカー Phoenix Contact
詳細な説明 アダプタコネクタ D-Sub、9ピン 雄 ~ D-Sub、
9ピン 雌 フリーハンギング)
データシート ここをクリック

 


この図は、単なるパススルーデバイスよりも接続が複雑であることを示しています。

 


 
 

ジェンダーチェンジャとコネクタセーバーの違い



ジェンダーチェンジャとコネクタセーバーは、一見似ているように見えますが、その目的は異なります。その違いは次の通りです。

  • ジェンダーチェンジャ: これは、1つのコネクタの性別(オスからメス、またはその逆)を変換するシンプルなアダプタです。これは基本的に、性別が異なるために通常は接続できないポートにコネクタを接続できるようになります。内部配線の変更はなく、物理的なコネクタのタイプが変わるだけです。

  • コネクタセーバー: これは、既存のコネクタの周囲に装着し、摩耗や破損を防ぐ保護デバイスです。コネクタそのものを補強したり、抜き差しの繰り返しによる損傷を避けるための保護レイヤを追加したりします。コネクタ用の小さなケースのようなものとお考えください。



オリジナル・ソース(English)