繼電器在使用過程中有時會發出異音,原因是什麼?

問題
繼電器在使用時發出異常聲音的原因是什麼?

Block
回答
發生在 AC 繼電器和 DC 繼電器的原因可能不同。詳細資訊請參考下面的描述部分。

Block

解釋:

典型原因

Typical cause

對策

  • 可能需要更換
  • 考慮由二極體和 DC 線圈繼電器組成的全波整流電路
    *施加繼電器的額定電壓 (Rated Voltage)

筆記

  1. 繼電器內部屏蔽線圈故障
    一般情況下,AC 操作繼電器都配有遮蔽線圈,以防止顫動。然而,如果鐵芯和鐵片的拾音器表面夾入少量異物(例如灰塵),拾音器表面就會失去平衡,從而引起顫動。
  2. 使用逆變電源等高頻電源
    若繼電器採用高頻電源驅動,鐵芯、鐵片、磁軛等磁路中的鐵損會增加,溫度會異常上升。遮蔽線圈設計為在 50 至 60Hz 時達到最佳效果,但其特性可能會隨高頻成分而變化,從而導致顫動。
  3. 施加電壓低(僅 AC 線圈)
    對於 AC 線圈,當施加的電壓較低時會產生顫動。這是因為 AC 電流發生脈動,存在電壓與電源頻率同步變為零(零)的點。
    當施加到繼電器線圈的電壓逐漸增加時,在工作電壓附近會發生顫動(振動)。
  4. ** DC 線圈繼電器採用 AC 電源 **
    由於 DC 線圈沒有遮蔽線圈,因此隨著 AC 電壓的變化會產生顫動。
    另外,即使將 AC 電流完全整流後用作 DC 電流,如果紋波係數較高,也可能會導致顫動。
    AC 線圈的鐵芯磁極面上開有凹槽,磁極面一側安裝有遮蔽線圈。遮蔽線圈,也稱為銅環,可以在流經無遮蔽鐵芯的磁通量所產生的吸引力與流經遮蔽鐵芯的磁通量所產生的吸引力之間移動相位。有了這種組合吸引力,即使在電壓與電源頻率同步下降到零的 AC 電流中,只要施加適當的線圈電壓,也不會發生跳動。
    (向 AC 線圈的繼電器通入 DC 電源時,不會產生節拍,但線圈電流會增加。)
  5. ** 輸出脈衝故障驅動繼電器帶 IC 輸出(比較器)**
    用於檢測溫度並根據與設定溫度的比較進行輸出的 IC(比較器)需要偏移寬度。
    如果沒有偏移(IC ON/OFF寬度),當 IC 輸出連續 ON 和 OFF 時,繼電器將產生跳動。
  6. 確保電路有偏移

  1. 跌落損壞
    當發生跌落等強烈衝擊時,線圈部分的鐵芯和磁軛可能會變形或傾斜,導致鐵芯和鐵片的拾取精確度失真。當電壓施加到線圈時,這會產生一個小間隙並產生拍頻(噪音)振動。 (直流線圈不會產生跳動和振動。)

關於繼電器的故障範例和對策,請參考 The SOLUTIONS-General purpose Relay Edition