팬 유형 설명

이 게시글은 팬 선택 및 응용 가이드의 보조 게시글로, 디지키에서 AC 및 DC 팬을 특징 짓는데 사용되는 팬 유형 특성의 다양한 값을 자세히 설명합니다.

축류(Axial)/튜브 축류(Tubeaxial) 팬

대부분의 사람들에게 "팬"이라는 단어가 불러일으키는 마음속 이미지는 아마 축류 팬일 것입니다. 회전하는 축에 방사형으로 부착된 날개를 사용하여 나사와 같은 동작을 통해 해당 축의 축 방향으로 움직이는 공기에 영향을 주는 장치입니다. 일반적인 실링 팬이 축류 팬입니다.

튜브 축류 팬은 기본적으로 튜브 안에 든 축류 팬입니다. 축류 팬의 날개 끝에 거의 딱 맞는 덮개를 제공함으로써, 결과적으로 공기 흐름이 집중되어, 거실과 같이 상대적으로 개방된 공간에서 단순히 공기를 섞는 것이 아닌 보다 제어되고 국소적인 공기 흐름을 필요로 하는 응용 분야에서 효율이 향상됩니다.

튜브 축류 팬은 상대적으로 낮은 정압 환경으로 대량의 공기를 전달하는 응용 분야에 적합합니다. 전압은 낮고 전류는 높은 전원 공급 장치에 비유될 수 있는 공기 정화 장치입니다.

튜브 축류 팬 (이중)

튜브 축류 팬을 '이중’형으로 분류한다는 것은 일반적으로 허브와 날개가 직렬로 배치된 조립품을 사용하는 튜브 축류 형태의 팬을 의미합니다. 이러한 배치는 튜브 축류 팬의 직선 흐름 특성은 유지하면서, 원심형 팬에서 흔히 볼 수 있는 상대적으로 높은 최대 정압을 달성하는 데 사용됩니다. 이러한 장치의 일반적인 특징은 상대적으로 높은 소음 수준입니다.

튜브 축류, 케이스 팬

"케이스 팬"으로 분류한다는 것은 데스크탑 컴퓨터에서 흔히 볼 수 있는 스타일의 커넥터를 갖춘 팬을 의미합니다.

원심 팬/송풍기

회전하는 부품의 모양 때문에 송풍기 또는 다람쥐 케이지 팬이라고도 불리는 원심 팬은, 공기 흡입은 축 방향으로 하면서 회전축에 대해 방사형으로 공기를 이동시킵니다. 회전하는 부품을 밀착된 나선형의 덮개로 감싸면, 방사형의 공기 흐름은 직선형의 움직임으로 변환되며 필요에 따라 방향을 조정합니다. 날개의 형태와 방향에 따라, 다양한 특성 곡선을 만들 수 있어서 다양한 응용 분야에 적용하기 매우 쉽습니다. 일반적으로, 원심 팬/송풍기는 축류 팬 유형보다 상대적으로 높은 정압 환경으로 공기 흐름을 전달하는 데 있어 더 효과적이며, 이러한 이유로 공기 처리 시스템을 구축하는 데 자주 사용됩니다.

크로스 플로우(Cross Flow)

크로스 플로우 송풍기는 흡기와 배기의 흐름 모두 회전하는 부품의 방향에 거의 관계가 없는(tangential) 것이 특징인 원심 송풍기의 변형으로 탄젠셜 송풍기라고도 합니다. 이 팬의 축 방향 치수는 일반적으로 다른 원심 송풍기 유형보다 직경에 비해 훨씬 길어서, 이런 유형의 팬은 대체로 다른 유형의 송풍기보다 일반적으로 낮은 정압에서 얇은 공기 흐름 영역을 생성하는 데 유용합니다.

전동 임펠러

전동 임펠러는 원심 팬의 한 형태로, 덮개 구조는 최종 사용자가 결정합니다. (당연하지만) 모터와 임펠러로 구성된 이러한 팬은 다른 유형에 비해 배기 흐름의 방향을 매우 자유롭게 할 수 있습니다. 흡기는 축 방향으로 유지하면서, 팬의 전체 둘레 또는 일부를 따라 방사형으로 배기될 수 있도록 하거나, 흡기에 축 방향이지만 반대 방향이 되도록 하거나, 또는 필요에 따라 다른 구성으로 덮개를 설계할 수 있습니다. 이런 유형의 팬은 공간 효율성이 매우 높은 경향이 있으며, 이러한 이유로 공간이 제약된 응용 분야에 자주 사용됩니다.

합성 제트(Synthetic Jet)

합성 제트는 하나의 구멍을 통해 주변 공기의 흡입과 배출을 교대로 하여 제트류(jet flow)를 발생시키는 장치입니다. 개념적으로, 합성 제트는 연기 부분이 없는 고주파 도넛 연기(smoke ring) 발생기로 생각할 수 있습니다. 물론, 상황이 매우 심각하게 잘못되지 않는 한 말입니다…

이러한 장치의 작동 원리는 사실 도넛 연기가 만들어지는 과정과 매우 유사합니다. 작은 챔버의 한 쪽 벽을 형성하는 전자기 구동 다이어프램이 작은 구멍을 통해 챔버 안팎으로 공기를 흡입하고 배출하는 데 사용됩니다. 작동 주기 중 흡기 부분에서 주변 공기가 챔버로 유입되고, 배기 부분에서 고속으로 배출됩니다. 배출되는 유체의 양은 비교적 작지만, 빠르게 움직이는 난류 덩어리가 되어 주변 유체를 가로질러 이동합니다.

이런 움직임의 난류 특성으로 인해 생성된 기류는 고체 표면에서 주변 공기로 열을 전달하는 데 매우 효과적이며, 다른 공기 이동 장치의 수명을 대표적으로 제한하는 회전 베어링 시스템이 필요하지 않습니다. 하지만 연속적인 기류를 생성하지는 않기 때문에, 합성 제트는 케이스를 통해 공기 흐름을 장거리로 보내기 위해 필요한 정압을 효과적으로 발생시킬 수 는 없습니다. 다시 말해, 합성 제트는 표면의 열을 제거하는 데 매우 효과적이지만, 이를 멀리 보내는 데는 그다지 효과적이지 않습니다.

과거 Nuventix는 LED 조명용으로 판매되는 합성 제트 장치 제품군을 개발하였으며, 해당 회사는 이후 Aavid Thermalloy에 인수되었고, Aavid Thermalloy는 다시 Boyd Corp에 인수되었습니다. 게시글 작성 시점에, Nuventix가 개발한 제품들은 단종된 상태입니다.



영문 원본: Fan Types