올바른 팬 옵션을 선택하고자 할 때 여러분이 결정해야하는 두 가지 혼란스럽지만 매우 중요한 변수가 있습니다. 풍량과 정압이 그것입니다.
풍량: 야외처럼 저항이 없을 때 팬에 의해 움직이는 공기의 최대량을 말합니다.
정압: 밀봉된 상자 안처럼 공기 흐름이 없고 최대 저항일 때 팬에 의해 발생하는 최대 압력을 말합니다.
일반적으로 개방된 공간에서의 사용 시에는 풍량이 더 중요합니다.
좁은 공간이나 공기 흐름을 차단하는 부품들이 많은 회로 기판과 같은 저항이 많은 경우라면 정압이 똑같이, 어쩌면 더, 중요합니다.
그러나 주목해야할 가장 중요한 부분은 이 수치들 자체로는 본질적으로 무의미하다는 점입니다. 둘 다 실제 사용에서는 충족하기 힘든 이상적인 환경 하에서 설정된 최대 값이기 때문입니다. 그렇기 때문에 제조사에서는 아래와 같은 팬 곡선 그래프를 제공합니다.

이런 그래프들은 정압과 풍량과의 관계를 보여줍니다. 이런 곡선을 사용한다면 실제 사용에서 팬의 변동성을 반영할 수 있을 것입니다.
영문 원본: Fans: Air Flow vs Static Pressure